칩 온보드(COB) LED 기본 사항

작성자: Rich Miron

DigiKey 제공

COB LED

LED 시장의 상대적으로 새로운 기술인 칩 온보드(COB) LED는 표준 옵션에 비해 많은 이점을 제공합니다. COB LED는 단일 모듈을 형성하기 위해 제조업체에서 기판에 직접 결합한 여러 개의 LED 칩(일반적으로 9개 이상)입니다. COB에 사용되는 개별 LED는 칩이며 전통적으로 패키징되지 않으므로 칩이 차지하는 공간을 줄이고 LED 칩의 가능성을 극대화할 수 있도록 칩을 실장할 수 있습니다. COB LED 패키지에 전원을 공급하면 여러 SMD LED를 서로 가깝게 실장할 때처럼 여러 개별 조명이 아닌 하나의 조명 패널처럼 보입니다.

Bridgelux Vero™ 어레이 계열 이미지

그림 1: COB LED 예 - Bridgelux Vero™ 어레이 계열.

COB LED의 장점

여러 칩이 패키징된 COB LED의 발광 영역에서는 동일한 영역에서 표준 LED가 차지하는 것보다 몇 배 더 많은 광원을 포함할 수 있어 제곱 인치당 밝기가 크게 향상됩니다.

COB LED는 접점이 단 두 개인 단일 회로를 사용하여 내장된 여러 다이오드 칩에 전원을 공급할 수 있습니다. 따라서 적절한 작동을 위해 필요한 LED 칩당 부품 수를 줄일 수 있습니다. 또한 부품 수를 줄이고 기존 LED 칩 구조 패키징을 제거하여 각 LED 칩에서 발생하는 열을 줄일 수 있습니다. 또한 COB LED의 세라믹/알루미늄 기판은 외장형 열싱크에 결합될 경우 고효율 열전사 매체 역할을 하여 조립품의 전체 작동 온도를 낮춥니다. COB를 열싱크에 실장할 경우 생성되는 열을 분산하여 사용할 COB의 잠재력을 극대화할 수 있는 열싱크를 선택하도록 유의해야 합니다. 즉, 장기적으로는 열을 적절하게 소산하면 효율성이 향상되고 고장률이 감소됩니다.

고장률을 줄이는 COB LED의 다른 특징은 각 LED 칩을 기판에 직접 실장하므로 점납땜하지 않아도 된다는 것입니다. 용접 지점의 수를 줄여서 고장률을 줄일 수 있습니다.

또한 COB LED를 사용할 때 렌즈와 다른 기존 LED 패키징 부품이 더 이상 필요하지 않으므로 조명 손실이 크게 감소되고 시야각이 향상됩니다.

COB LED의 단점

COB LED는 현재 제한된 색상(파란색, 녹색, 분홍색, 빨간색, 차가운 흰색, 중성적 흰색, 따뜻한 흰색)으로만 제공된다는 단점이 있습니다.

COB LED 조명의 응용 분야

COB LED를 다양하게 응용할 수 있습니다. 이러한 장치를 높은 출력의 일반 조명에도 사용할 수 있지만, COB LED는 하이베이 조명, 가로등, 고출력 추적 조명, 다운라이트 등과 같은 응용 분야에서 금속 할로겐화물 램프용 무접점 조명(SSL)을 대체하는 데 기본적으로 사용해야 합니다.

그림 2는 COB LED 전원을 켜는 데 필요한 기본 사항을 보여 줍니다. 이 그림에서는 Excelsys TechnologiesLXC42-1050SW 구동기를 사용하여 Citizen CLU721 계열 COB LED에 1.05A의 정전류를 제공합니다.

기본 Citizen COB LED 회로망 제품 구성도 이미지

그림 2: 기본 COB LED 회로망 제품 구성도(DigiKey Scheme-it을 사용하여 그린 구성도)

 
DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Rich Miron, DigiKey

Rich Miron

DigiKey의 기술 콘텐츠 개발자인 Rich Miron은 2007년부터 기술 콘텐츠 그룹에서 주로 기사, 블로그, 제품 교육 모듈을 작성하고 편집하는 책임을 맡고 있습니다. DigiKey 이전에는 핵 잠수함의 계측 및 제어 시스템을 테스트하고 인증하는 업무를 했습니다. Rich는 노스 다코타 주립 대학교 파고에서 전기 및 전자 공학 학위를 취득했습니다.

게시자 정보

DigiKey

미네소타주 시프리버폴스에 위치한 DigiKey는 전자 부품의 시제품 제작/설계 및 양산 모두를 위한 세계적인 풀서비스를 제공하는 업체로서 DigiKey 웹사이트를 통해 750개 이상의 유수 제조업체에서 공급하는 600만 개 이상의 제품을 제공합니다.