Simply Put - 2N3904 NPN Transistor

작성자: John LeDuc

DigiKey 제공

The 2N3904 is an extremely popular NPN transistor that is used as a simple electronic switch or amplifier that can handle 200 mA (absolute maximum) and frequencies as high as 100 MHz when used as an amplifier.

Image of pin out of a standard TO-92 package ON Semiconductor 2N3904

Figure 1: An illustration of the pin out of a standard TO-92 package for DigiKey part number 2N3904FS-ND: E = Emitter, B = Base, C = Collector.

Figure 2 shows a circuit example which turns on the collector emitter junction by energizing the base or biasing the transistor to turn it on by bringing 5 volts to the base via a slide switch. This example lights an LED which is considered to be the load in this case. The proper use of resistors to prevent over current draw is required when biasing the base. I used leaded parts in a bread board to test my example circuit. Most engineers will use surface-mount components (much smaller size then a TO-92 package) when it comes to using transistors in a new product design going to market. Here is a link that shows various package sizes for 3904 transistors.

Image of Scheme-it 2N3904 circuit example

Figure 2: 2N3904 circuit example - drawn in Scheme-it®.

Since the 2N3904 is an NPN transistor, that means the base needs positive biasing (appropriate voltage levels and resistance) to turn on the collector emitter junction for proper current flow. Use of a load resistor (R1 above) is also important so there is not too much current being driven through the LED and transistor. For the complete specifications on the 2N3904FS-ND, see the On Semiconductor datasheet associated with this part.

 
DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of John LeDuc

John LeDuc

DigiKey의 디지털 사업부 프로젝트 관리자인 John LeDuc는 1984년부터 DigiKey 고객의 기술 관련 질문을 처리하고 제품을 검토하여 카탈로그에 추가하는 작업을 해왔습니다. John LeDuc는 National Semiconductor의 INS8073 Tiny Basic 데모 기판 지원을 전문으로 했으며, 현재는 당사 웹 사이트 개선을 위한 우수한 아이디어를 취합하고 생성하여 엔지니어링 고객에게 더 나은 디지털 경험을 제공하는 일을 하고 있습니다. John은 Electronics Technology에서 준학사 학위를 취득했으며 여가 시간에 전자 장치를 조작하고 3D 프린터로 고유한 설계을 만드는 '밤의 엔지니어'이기도 합니다.

게시자 정보

DigiKey

미네소타주 시프리버폴스에 위치한 DigiKey는 전자 부품의 시제품 제작/설계 및 양산 모두를 위한 세계적인 풀서비스를 제공하는 업체로서 DigiKey 웹사이트를 통해 750개 이상의 유수 제조업체에서 공급하는 600만 개 이상의 제품을 제공합니다.