이중 상태 LED 표시등으로 제어 패널 공간 절약
DigiKey 북미 편집자 제공
2025-08-19
많은 제어 패널에서 상태 표시기는 핵심적인 요소이며, 작업자가 상황의 변화를 즉시 시각적으로 확인해야 하는 장비 모니터링 및 공정 제어에서 특히 중요합니다. 그러나 제어 패널은 공간이 협소하므로, 모든 작동 상황에서 쉽게 읽을 수 있는 표시기를 통합하기에 어려운 경우가 많습니다.
이 기사에서는 제어 패널 설계자가 직면하게 되는 과제에 대해 설명합니다. 그런 다음 APEM의 이색 LED 표시기를 소개하고, 단일 장치에서 시각적으로 분명하게 구분되는 두 가지 색으로 상태를 표시함으로써 어떻게 패널 공간을 절약하면서도 가시성을 향상시킬 수 있는지 살펴봅니다.
직관적인 제어 패널 설계와 관련된 과제
작업자가 산업 장비를 사용하기 위해서는 철저한 교육이 필요한데, 직관적인 제어 패널은 빠른 학습을 지원하여 공정 속도를 높이고 생산성을 극대화합니다. 또한 산업 현장에서 작업자는 다양한 장비를 사용할 수 있어야 하므로, 다소 친숙함을 제공하는 제어 패널을 설계하는 것이 좋습니다. 일반적으로 사용되는 레이아웃, 레이블링 용어 및 표시기 색상을 사용하면 새 장비를 간편하게 도입할 수 있고 작업자에게 혼동을 일으킬 가능성을 최소화할 수 있습니다. 이러한 설계 기법이 적용되는 자동차 대시보드의 경우, 주로 널리 사용되는 표시기들이 제공되므로 운전자가 사용 설명서를 열심히 읽어보지 않고도 아직 익숙하지 않은 차량을 조작할 수 있습니다.
패널의 크기와 복잡성 역시 활용성에 영향을 줍니다. 대형 패널을 사용하면 설계자가 다수의 표시기를 포함할 수도 있고, 중요한 표시기에 더 많은 시각적 공간을 할애할 수도 있습니다. 좋은 설계를 제공하려면, 핵심 정보를 놓치지 않는 동시에 운영자가 과도한 정보에 압도되지 않도록 여러 고려 사항 간의 균형을 맞춰야 합니다. 디스플레이는 정보를 통합하는 데 유용할 수 있지만, 중요한 알림을 확인하는 데 어려움을 초래할 수도 있습니다. 전용 표시기는 운영자가 중요한 상태 변화를 빠르게 파악할 수 있도록 하여 안전과 효율성을 지원합니다.
또한 제어 패널 설계자는 표시기의 가독성을 저해하는 작동 및 환경 조건도 고려해야 합니다.
- 직사광선으로 인해 일부 백라이트 표시기의 조명이 제대로 기능을 다 하지 못할 수도 있고 화면에 빛 반사를 유발할 수 있습니다.
- 어두운 조명 환경에서는 섀시 라벨과 조명이 없는 상태 표시기를 읽기 어려운 경우가 많습니다.
- 물과 먼지로 인해 빛이 흐려지거나, 단어가 왜곡되어 읽힐 수 있습니다. 작업자가 보호 안경을 착용해야 하는 경우에는 이러한 상황이 더욱 악화될 수 있습니다.
- 일부 상태 표시기는 축을 벗어나면 확인이 어려울 수 있으며, 이는 대형 제어 패널이나 작업자가 이동하면서 사용하는 응용 제품에서 특히 문제가 될 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위한 최선의 솔루션은 충분한 백라이트, 닦아내기 쉬운 설계, 넓은 시야각을 갖춘 상태 표시기를 선택하는 것입니다. 설계자는 상태 레이블링과 같은 패널 설계 요소를 표시기에 통합함으로써, 공간에 최적화하는 동시에 표시기의 가독성을 높일 수 있습니다.
신중한 표시기 설계로 제어 패널의 공간 절약
상태 표시기는 제어 패널 설계의 몇 가지 문제를 직접적으로 해결할 수 있습니다. 예를 들어 패널의 레이블 근처에 별도의 표시등을 배치하는 대신 조명이 있는 상태 레이블을 사용하는 경우, 시각적 참조 기능을 하나의 공간에 통합함으로써 패널 공간을 절약하게 됩니다.
마찬가지로, 문자로 된 레이블을 친숙한 아이콘으로 바꾸는 경우 작업자가 언어 능력에 관계없이 기능을 빠르게 이해할 수 있습니다. 배터리 충전 상태와 같은 아이콘은 범용적이며, '완전히 충전됨' 또는 '배터리 부족'과 같은 문구보다 적은 표시 공간이 요구됩니다.
'온'과 '오프'과 같이 서로 반대되는 알림을 구분하기 쉽도록 분명히 구분되는 색상들로 단일 표시기에 표시한다면 공간을 더욱 절약할 수 있습니다. 이를 통해 설계자는 눈에 잘 띄지 않는 작은 단일 상태 표시기를 여러 개 사용하는 대신, 중요한 상태 알림에 더 많은 시각적 공간을 할애할 수 있습니다.
이색 LED 표시기가 여러 상태를 표시하는 방법
APEM은 이러한 문제를 해결하기 위해 Dual Icon 계열 LED 표시기를 개발했습니다. 이러한 장치에는 고급 이색 기술이 통합되어 있어, 하나의 표시기에서 빨간색 또는 녹색 아이콘으로 표시되므로 작동 상태를 분명하게 확인할 수 있습니다.
조도가 높고 시야각이 120˚로 넓어 모든 조명 조건에서 높은 가시성을 제공합니다. 지름이 14밀리미터(mm)로, 일반적인 시야 거리에서 아이콘을 쉽게 식별할 수 있으며, 상태 알림 기능이 작은 공간에 통합되어 패널 공간을 절약할 수 있습니다. 코팅된 황동 하우징은 D컷 샤프트로 최대 패널 두께 7mm를 지원하여, 표시기가 회전하여 특정 아이콘이 잘못 해석될 수 있는 가능성을 방지합니다.
열악한 산업 환경 또는 실외 환경에서도 설치할 수 있도록 IP67 등급 설계로 방수 및 방진 기능이 뛰어나며, 상단이 평평해 쉽게 닦을 수 있습니다. 다음은 견고성과 관련된 추가적인 사항들입니다.
- 30°C ~ 65°C의 작동 온도 범위로 열악한 실내 및 실외 환경에서 사용될 수 있습니다.
- 농업 및 생산 응용 분야에서의 신뢰성을 보장하기 위해 85% 상대 습도에서 21일간 작동 테스트를 거쳤습니다.
- 해상 항만 및 항구 장비 설치에서의 안정적인 작동을 지원하기 위해 5% 염수 분무 용액으로 48시간 동안 테스트합니다.
- 6ms 반사인 펄스에 대해 50g의 충격 저항을 갖추어, 기계적으로 까다로운 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다.
Dual Icon 예시
Dual Icon 계열은 5가지 표시기 옵션을 포함하며, 각 옵션은 내부 기판으로부터 다양한 간격으로 설치가 가능하도록 3개의 200mm 전선 종단 또는 납땜 러그 단자로 제공됩니다. Q14F1BYYRG12E-DI101 및 Q14F3BYYRG12E-DI101(그림 1)은 각각 납땜 러그 및 전선 종단이 있는 'I' 및 'O' 상태 아이콘을 제공합니다.
그림 1: Dual Icon Q14F3BYYRG12E-DI101에는 녹색(I) 및 빨간색(O)의 상태 표시 기능이 있으며, 전선 종단과 함께 제공됩니다(이미지 출처: APEM).
이러한 표시기는 장비 또는 하위 시스템이 켜져 있는지 또는 대기 모드에 있는지 여부를 표시하는 데 사용될 수 있습니다. 또는 이러한 아이콘은 입력(녹색, I), 출력(빨간색, O) 또는 사용되지 않는 포트(불빛 없음)로 인터페이스가 작동 중인지 여부를 표시할 수 있습니다.
산업용 경화 오븐이나 고전압 전원 레일처럼 안전상의 이유로 꺼짐 상태를 확실히 확인하는 것이 중요한 직접 온/오프 응용 제품의 경우, Q14F3BYYRG12E-DI102(그림 2)가 ON 및 OFF 아이콘을 표시합니다.
그림 2: Q14F3BYYRG12E-DI102 LED 표시기의 세 가지 상태(불빛 없음, 녹색(ON), 빨간색(OFF))입니다(이미지 출처: APEM).
컨베이어, 오븐 및 컴프레서는 수동 제어를 위한 START/STOP 기능이 요구됩니다. Q14F3BYYRG12E-DI103 START/STOP 표시기(그림 3)는 두 가지 기능을 모두 제공하는 단일 버튼에서 현재 상태를 표시함으로써 패널 공간을 절약할 수 있습니다.
그림 3: Q14F3BYYRG12E-DI103은 런타임 제어를 위해 START/STOP LED 표시 기능을 제공합니다(이미지 출처: APEM).
Q14F3BYYRG12E-DI104(그림 4)는 배터리 상태와 전원 'OFF' 또는 'ON' 상태 표시를 위해 그림 형태의 아이콘을 사용하는 최초의 Dual Icon 표시기입니다.
그림 4: '불빛 없음' 상태를 활용하여, Q14F3BYYRG12E-DI104는 배터리 상태 외에도 OFF 또는 ON 상태를 표시할 수 있습니다(이미지 출처: APEM).
이 표시기는 충전소부터 휴대용 장치, 소형 차량에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원합니다. 두 아이콘 중 하나를 천천히 깜박이도록 함으로써, 장비 설계자는 배터리가 충전 중임을 표시하고 대략적인 충전 진행 상황을 운영자에게 제공할 수 있습니다. 또는 시작 시 빨간색이 빠르게 깜박이면 배터리를 즉시 충전하거나 교체해야 한다는 의미일 수 있습니다.
마지막으로 Q14F3BYYRG12E-DI105(그림 5)에는 수평 방향일 때는 컨베이어 방향을, 수직 방향일 때는 리프트 메커니즘을 표시하는 데 유용한 반대 방향 화살표 아이콘이 있습니다. 예를 들어, Q14F3BYYRG12E-DI105는 '왼쪽'을 녹색으로, '오른쪽'을 빨간색으로 코딩하여 멀리서도 한 눈에 방향을 식별할 수 있도록 합니다.
그림 5: Q14F3BYYRG12E-DI105는 왼쪽을 녹색으로, 오른쪽을 빨간색으로 코딩하여 멀리서도 한 눈에 방향을 식별할 수 있도록 합니다(이미지 출처: APEM).
화살표 아이콘의 또 다른 사용 사례는 특수 건설 또는 농업 장비에서 자재가 배출되는 쪽을 표시하는 것입니다. 작업자나 장애물 근처에서 기계를 작동하는 경우에 안전 점검을 위해 유용하게 사용할 수 있습니다.
특수 응용 제품을 위한 맞춤형 LED 표시기 만들기
기성 표시기 외에도, APEM은 맞춤형 아이콘 서비스를 제공하여 여러 산업 분야에서 이색 표시기의 가능성을 확장합니다. 사용 사례는 매우 다양하여 녹색과 빨간색 필터를 통해 2상태 표시기로 사용될 수도 있고, 불빛이 없는 상태를 사용하여 3상태 표시기로 사용될 수도 있습니다.
예를 들어 자물쇠 아이콘은 전 세계에서 공통적으로 식별되며 이에 대해 많은 설명이 필요하지 않습니다. 잠금/잠금 해제 상태 표시기는 보안 및 출입 통제 패널부터 운전자 제어형의 버스 출입문에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 또는 잠금 상태 표시를 통해 고압 또는 고온의 재료가 포함된 기계로 작업할 때 작업자의 안전을 향상시킬 수 있습니다.
또 다른 예로는 연결 상태를 나타내는 플러그 및 소켓 픽토그램이 있습니다. 이 기능은 I/O 표시기를 사용하여 수행할 수도 있지만, 특정 아이콘을 사용하면 상태 변경을 더 빠르게 인식할 수 있습니다. 연결 상태 표시기는 높은 수준의 충격과 진동으로 인해 케이블이 끊어질 수 있는 모듈식 농업용 및 산업용 장비와 같은 응용 제품에 적합합니다. 이처럼 맞춤형 아이콘을 사용하면 응용별 상태 변화를 직관적으로 파악할 수 있어 작업자가 쉽게 변화를 알아차릴 수 있습니다.
결론
장비 제어 패널의 복잡성이 증가함에 따라, 공간 집약적 응용 제품에서 안전과 효율성을 지원하기 위한 신중한 계획이 필요합니다. APEM의 Dual Icon 계열 LED 표시기는 이색 기술을 사용하여 하나의 표시기를 통해 두 가지 상태를 명확하게 구분하게 해 주는 동시에 소중한 공간을 절약합니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.