전력 관련 트렌드 - 유럽 시장에 솔루션 제공
2025-07-31
수십 년간 유럽은 효율성, 지속 가능성 및 재생 에너지 개발에 있어 전 세계를 선도해 왔습니다. 유럽에서 주도하는 혁신의 물결은 차량의 전동화뿐만 아니라, 배터리 팩을 위한 배터리 관리 시스템(BMS), 가전 등 다양한 분야로 확장되고 있습니다. 유럽에서 이루어지고 있는 모든 성과는 전 세계 시장에 적용될 수 있으며, 실제로도 적용되고 있습니다.
유럽 내 이루어지고 있는 전력 혁신과 지속 가능성을 위한 노력
유럽에서는 더 많은 대중교통 이용으로 개인 차량의 사용이 줄어들고, 새로운 기술 적용을 통해 건물의 냉난방 효율이 높아지며, 슈퍼 커패시터를 사용하여 전기 버스를 빠르고 효율적으로 충전하는 등 다양한 발전이 이루어지고 있습니다.
또한 유럽은 재생 가능한 전원으로의 전환을 강력하게 추진하고 있는데, 전력망과 그 활용도를 혁신하여 소비를 줄일 뿐만 아니라 재생 가능한 에너지원을 찾는 데 앞장서고 있습니다. 한 지점에서 다른 지점으로의 에너지 분산과 그 에너지의 원천이 변화하고 있습니다.
상대적으로 덜 중요한 부분으로 여겨질 수 있지만, 엔지니어들은 데이터 센터 및 기타 상업용 건물 등 건축 시 항상 고효율이 고려되지는 않는 곳에서도 에너지를 절약할 방법을 찾고 있습니다. 전기화로의 전환(가능한 경우), 효율성 향상을 위한 대체 방법 모색을 포함하여, HVAC 시스템을 통해 에너지를 절약할 수 있는 기회가 모색되고 있습니다. 이러한 노력은 여기저기서 단지 몇 와트 아끼는 것 뿐일 수는 있겠지만, 시간이 지나면서 그러한 효과가 쌓이면 상당한 영향을 만들어낼 수 있습니다.
혁신을 실현하는 DigiKey 및 ADI
휴대폰과 같은 핸드헬드 장치부터 교통 시스템, 레이더 등에 이르기까지 모든 곳에서 혁신이 일어나고 있습니다. 그 가능성은 광범위하며 다양한 산업과 응용 분야에 적용될 수 있습니다.
이 분야의 선도업체인 DigiKey와 Analog Devices(ADI)는 MAXESSENTIAL02EP 툴킷, Silent Switcher®, LTpowerCAD 등 발전을 가속화하고 있는 최첨단 솔루션을 제공합니다.
- MAXESSENTIAL02EP 툴킷
작고 안정적인 전자 제품에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. MAXESSENTIAL02EP 툴킷(그림 1)은 즉시 사용 가능한 단일 툴킷에 9개의 변환 장치를 제공하므로, 엔지니어가 하나의 소형 툴킷에서 소형 장치의 시제품을 테스트, 설계, 제작할 수 있도록 지원합니다.
빠르게 변화하는 오늘날의 산업에서 강력한 전자 솔루션은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. MAXESSENTIAL02EP 툴킷은 엔지니어가 장난감처럼 사용해 볼 수 있는 실질적인 리소스를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 즉시 사용 가능한 일체형 기판을 통해 테스트, 수정 및 혁신을 수행할 수 있도록 합니다. 엔지니어에게 부품을 직접 만져보고 테스트할 수 있는 기회를 부여하는 일은 새로운 아이디어와 혁신에 있어 결과적으로 커다란 차이를 가져올 수 있습니다.
그림 1: ADI의 MAXESSENTIAL02EP 툴킷을 활용하여 다양한 유형의 전력 장치를 평가할 수 있습니다. (이미지 출처: ADI)
특수한 솔루션도 좋지만, MAXESSENTIAL02EP 툴킷과 같은 표준 솔루션은 다양한 산업 분야에 적용할 수 있는 범용 솔루션을 제공할 수 있다는 면에서 상당한 의미가 있습니다.
- Silent Switcher® 기술
의료에서 항공 우주에 이르기까지 다양한 산업 분야에서, 전자파 장해(EMI) 성능을 개선하고 효율성을 높이는 소형 잡음 제거 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ADI의 Silent Switcher® 기술은 다양한 응용 제품에 유용하며, 작동 시간을 연장하고 전력 소비를 줄이며 부하 지점에 더 가깝게 연결할 수 있습니다.
엔지니어들은 EMI를 최소화하면서 최적의 효율을 달성하기 위해 오랫동안 고민해 왔습니다. Silent Switcher(그림 2)는 스위치 모드 전원 공급 장치에서 복사성 방출을 크게 줄임으로써 이 문제를 해결합니다. 과거에는 차폐막을 사용하거나 금속 박스 안에 장치를 넣는 것이 유일한 대안이었습니다. 이 방법은 효과적이기는 하지만, 비용이 많이 들고 번거로우며 복잡합니다. 복사성 방출을 차단하는 것은 간단한 작업이 아니지만, Silent Switcher는 이러한 방출을 크게 완화하여 사용자에게 훨씬 더 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
그림 2: ADI의 Silent Switcher 전력 부품은 다양한 응용 제품 요구 사항에 맞게 여러 패키지로 제공됩니다. (이미지 출처: ADI)
최신 버전의 Silent Switcher는 혁신적인 전압 레퍼런스 및 피드백 기술을 사용하여 10헤르츠 ~ 100킬로헤르츠 범위 내에서 저주파 잡음을 효과적으로 최소화합니다.
Silent Switcher는 변환 효율을 향상시킬 수 있는 기능도 제공합니다. 상황에 따라 에너지 절감 효과가 몇 와트에 불과할 정도로 미미할 수 있습니다. 하지만 이러한 시스템이 대규모로 배포되면 그 누적 효과는 상당할 수 있습니다. 이렇게 비교적 작은 규모의 전기화 노력은 교통, 상업용 건물 및 주거지 등 더 넓은 범위의 개발과 맞물려 전반적인 전기화 흐름에 기여하고 있습니다.
- LTpowerCAD
LTpowerCAD® 프로그램(그림 3)은 전원 공급 장치 설계를 상당히 간편하게 해주는 완전한 전원 공급 장치 설계 도구로, ADI 전력 제품을 사용하는 사용자의 응용 제품에 맞는 부품 값과 성능 추정치를 제안해 줍니다. 시뮬레이션 도구과는 달리, 실제로 외부 부품의 회로와 값을 계산하여 설계 프로세스를 지원할 수 있습니다. 엔지니어는 어떤 유형의 인덕터, 커패시터 등을 사용할지 결정할 수 있습니다. 사용자가 입력 전압, 출력 전압, 회로 유형을 입력하면, 이 도구에서 외부 부품에 대한 제안을 해줍니다.
그림 3: ADI의 LTpowerCAD 소프트웨어는 더 간편하게 전원 공급 장치를 설계하는 데 필요한 강력한 도구입니다. (이미지 출처: ADI)
DigiKey + ADI - 최고의 인재 지원
DigiKey와 ADI와 같은 파트너십은 대형 산업 시설의 설계자든, 과제 해결을 위한 솔루션을 찾고자 하는 학생이든, 30년 경력의 엔지니어든 상관없이 모두에게 솔루션을 제공함으로써 발전을 지원합니다. 혁신은 어디서든 일어날 수 있습니다! DigiKey와 ADI는 혁신가들과 문제 해결자들이 새로운 기술을 설계하고, 테스트하고, 개발하는 데 필요한 모든 도구를 손쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기술은 유럽뿐만 아니라 전 세계를 미래로 이끌어 줄 것입니다.
ADI EngineerZone 웹 사이트는 엔지니어가 답을 찾고 질문도 할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 방문자는 검색을 통해 이전에 동일한 질문이 게시된 적이 있는지 확인하고 그에 대한 답변을 찾을 수 있습니다. 동일한 질문이 없었던 경우에는 ADI 엔지니어가 답변을 제공합니다. EngineerZone은 누구에게나 열려 있으며, 모든 경험 수준의 엔지니어와 설계자를 위한 훌륭한 리소스입니다.
또한 DigiKey의 TechForum은 제품 전반에 대한 포럼으로, 모든 유형의 부품 및 설계에 대해 질문할 수 있습니다. TechForum 커뮤니티 회원과 DigiKey 지원 전문가 모두가 포럼 전반에 걸쳐 답변과 아이디어를 제공하며 협업합니다. 이 커뮤니티는 엔지니어링 및 부품 문제와 아이디어에 대한 해결책을 찾는 모든 사람을 위한 커뮤니티로, '전력'과 관련된 전용 섹션을 별도로 갖추고 있습니다.
DigiKey는 ADI와의 파트너십을 통해 엔지니어가 혁신을 달성하고 새로운 기술을 개발하는 데 필요한 부품을 제공하기 위해 노력하고 있으며 유럽 전역에 48시간 무료 배송 서비스를 제공합니다. DigiKey는 즉시 배송 가능한 세계 최대 규모의 전자 부품 보유하고 현지 시장 내 지원을 제공하여, 유럽의 전력 엔지니어링 커뮤니티에 필요한 제품을 하루 24시간, 연중무휴로 제공합니다. 또한 DigiKey와 ADI는 혁신을 지원하기 위해 동영상, 규격서 및 기술 문서와 같은 무료 리소스를 제공합니다.
DigiKey 웹 사이트를 통해 제공되는 ADI의 모든 성능 전력 관리 솔루션을 살펴보세요. DigiKey와 ADI는 엔지니어의 요구 사항을 이해하고 혁신을 지원하는 제품 포트폴리오와, 엔지니어에게 필요한 제품을 공급할 수 있는 규모 및 가용성을 제공합니다. 이들은 협업을 통해 혁신을 추진하여, 시장 출시 기간을 단축하는 동시에 동급 최고의 성능을 제공할 수 있도록 지원합니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.