부하점 모듈 고려 사항
2016-08-17
끊임없는 창의력이 요구되는 마케팅은 경쟁업체와 비교하여 회사가 가진 차별화 요소와 장점을 강조할 수 있도록 지원하는 강력한 도구입니다. 문제는 이러한 장점이 사용자의 응용 제품에서 차이를 가져올 수 있느냐는 것입니다. 대상 제품에서 소형 크기, 속도, 견고성이 정말 중요합니까? 인생의 대부분이 그런 것처럼, 이 질문에 대한 대답도 '상황에 따라 다르다'입니다.
이 기사에서는 일반적인 마케팅 사양의 수준을 넘는 분석을 통해 부하점(POL) DC-DC 컨버터 성능의 주요 차이점을 알아보고 이러한 차이점이 특정 시스템 설계와 어떤 관계가 있는지 검토해 보겠습니다. 구체적으로 효율, 출력 정전 용량, 보상 체계, 냉각 요구 사항에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
최고 효율과 실제 부하 조건에서의 효율
전력 컨버터의 효율은 그리스 문자 소문자 에타(η)로 표기되며, 입력에서 소비하는 전력에 대해 출력에 제공되는 전력의 상대적 비율을 나타냅니다(η = Pout/Pin). 모든 컨버터에서 이상적인 비율(효율)은 1입니다. 이는 손실이 전혀 발생하지 않고 컨버터에 입력되는 전력의 100%가 부하에 그대로 제공된다는 것을 의미합니다. 그러나 실제로는 한 형태에서 다른 형태로 에너지를 변환하는 과정에서 항상 어느 정도의 손실/비효율이 발생하기 때문에 η가 1보다 낮습니다.
100% 효율을 이상적이라고 생각하는 마케팅 팀은 사용자의 응용 제품을 위한 '최적'의 상품임을 강조하기 위해 상품의 실현 가능한 최고 변환 효율을 홍보하곤 합니다. 이 값을 대개 '피크 효율'이라고 합니다. 문제는 이 효율이 단일 수치가 아니라 여러 변수를 가진 함수이며, 일반적으로 부하로 전달되는 출력 전류/전력의 함수로 표현된다는 것입니다. 출력 부하가 효율에 미치는 영향을 나타내기 위해 가상의 부하점 효율 곡선을 예로 들어 보겠습니다.

그림 1: 일반적인 효율 곡선 그림.
이 가상의 예에서 효율 곡선의 피크는 출력 부하가 최대 부하의 50%일 때 발생합니다. 낮은 부하에서는 효율이 훨씬 낮으며, 부하가 피크를 벗어나면 효율이 점점 떨어집니다. 피크 효율점 위 또는 아래의 부하에서 작동할 경우 시스템에서 전력이 낭비되고 원치 않는 열이 발생하므로, 전력 공급 시스템을 설계할 때 반드시 이 곡선을 이해해야 합니다. 다음은 POL B의 피크 효율이 더 높지만 부하에서 요구되는 전력량 때문에 효율적 측면에서 이 응용 제품에 대해 POL A가 더 나은 선택임을 보여 주는 그림입니다.

그림 2: 효율 곡선과 응용 제품의 부하 조건 비교.
원하는 리플/과도 성능을 발휘하는 데 필요한 출력 정전 용량
POL 컨버터에서 중요한 또 다른 기준은 원하는 리플 및 과도 성능을 발휘하기 위해 추가되는 시스템 수준 정전 용량입니다. 외부 커패시터의 수량과 종류에 관한 이론을 자세히 설명하는 것은 이 기사의 범위를 벗어나지만, 규격서에 있는 수치가 비슷하다고 해도 모든 POL 모듈의 성능이 동일하지 않다는 점을 유념해야 합니다. 외견상으로는 여러 POL의 리플 및 과도 성능이 비슷해 보일 수 있지만, 테스트 조건을 자세히 살펴보면 전력 공급 솔루션의 전체적 비용과 크기에 영향을 줄 수 있는 큰 차이가 발견되는 경우가 빈번합니다.
다음은 경쟁 관계에 있는 두 POL 모듈을 비교한 결과입니다. 규격서의 상위 마케팅 중요 항목 수치를 보면 이 두 솔루션은 리플과 잡음 면에서 상당히 비슷해 보입니다.
| POL A | POL B | |
| 전류 정격 | 60A | 40A |
| Δ VOUT | 10mV | 10mV |
| Δ IOUT | 30A | 20A |
| 세라믹 커패시터 | 3x10μF = 30μF | 4x47μF = 188μF |
| 고분자 커패시터 | 9x330μF = 2970μF | 27x330μF = 8910μF |
| 전체 커패시터 | ~3000μF | ~9000μF |
그림 3: 두 POL의 출력 정전 용량 비교.
그러나 면밀히 분석해 보면 한 모듈(POL B)은 다른 모듈과 동일한 전압 편차 성능을 얻기 위해 300%의 추가적인 외부 정전 용량이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 이는 추가되는 비용과 활용되지 않은 기판 공간이 매우 크다는 것을 나타냅니다.
다행히도 오늘날의 고급 POL 모듈은 완전한 디지털 구현을 제공하므로 전체 솔루션 크기를 기준으로 한 리플/과도 성능 측면에서 기존 아날로그에 비해 크게 향상되었습니다.
CUI NDM3Z-90 계열은 이러한 솔루션에 대한 좋은 예로, 우수한 리플/과도 성능으로 최대 90A를 제공하며 출력 정전 용량도 훨씬 적은 경우가 많습니다.

그림 4: CUI의 NDM3Z-90 디지털 POL 제품군.
보상 체계
부하점 모듈은 해당 부하까지 깨끗한 전압 레일을 생성하기 위해 안정적이고 정격화된 출력을 제공합니다. 즉 POL에는 기본적으로 네거티브 피드백 루프가 포함되어 있어, 이상적인 출력에서 벗어나는 편차가 발생할 때마다 POL의 피드백 네트워크가 보상되고 출력을 이상적인 규정 상태로 되돌리려고 합니다.
시장에는 여러 다른 섬세한 보상 체계가 출시되어 있지만, 아래에서는 일반적인 아날로그 보상 체계와 디지털 보상 체계에서의 중요 장점과 약점을 검토하려고 합니다.
아날로그 보상: 아날로그 보상 네트워크에서는 모듈의 출력을 감지 및 필터링하고 기준 전압과 비교하여 오류 신호를 생성합니다. 이 오류 신호는 출력을 보상하는 데 사용되며 발생할 수 있는 모든 편차를 보완합니다.

그림 5: 일반적인 아날로그 스위칭 전압 조정기의 구성도.
아날로그 보상 체계의 장점은 오래 전부터 사용되어 왔으며 기성 표준 부품을 사용하여 구현할 수 있다는 것입니다. 이러한 아날로그 체계의 단점은 빠른 과도 응답을 위해 넓은 대역폭을 유지하면서 모든 작동 조건에서 안정성을 유지하도록 '루프를 정밀 조정'하기가 매우 어렵다는 것입니다. 조정을 위해서는 보통 실험실에서 여러 시간에 걸쳐 납땜, 테스트, 재납땜, 재테스트로 이어지는 과정을 거쳐야 합니다. 아날로그 보상 체계는 외부 잡음이 출력에 반영되기 쉽다는 문제도 있습니다.
아날로그 보상 체계와 이에 대한 다양한 변형이 꽤 오랫동안 표준으로 사용되어 왔지만, 최근 10여 년간 몇 가지 눈에 띄는 장점을 가진 새로운 디지털 보상 체계도 등장했습니다.
디지털 보상: 아날로그 보상 체계과 비슷하게, 디지털 보상 구현에서도 출력을 감지하여 필터링하고, 기준과 비교하고, 오류를 생성하고, 궁극적으로 출력을 보상하여 발생한 편차를 보완합니다.

그림 6: 일반적인 디지털 스위칭 전압 조정기 구성도.
주된 차이점은 이 모든 과정이 1과 0으로 구성된 디지털 영역에서 이루어진다는 것입니다. 아날로그-디지털 컨버터에서 출력이 '감지'되면 비교, 오류 발생, 보상은 모두 집적 회로(IC) 내부에서 디지털 방식으로 처리됩니다. 디지털 영역 내에서 이러한 과정을 처리하면 잡음 제거 성능이 크게 향상되므로 외부 잡음이 출력에 악영향을 미치는 문제도 방지할 수 있습니다.
디지털 보상 체계를 사용하면 실험실에서 피드백 루프를 개조하기 위해 여러 부품을 납땜하면서 많은 시간을 보낼 필요가 없습니다. 디지털 체계에서는 IC 내에서 디지털 파라미터 몇 개만 수정하면 응용 제품의 필요에 맞게 POL의 동작을 변경할 수 있습니다. 현재 시장의 첨단 디지털 POL은 이 단계에서 한 걸음 더 나아가 '무보상' 설계를 제공합니다. 이러한 설계에서는 POL이 필요한 측정과 조정을 시스템 내에서 모두 수행하며 지속적으로 빠른 대응과 안정적인 출력 전압 레일을 제공합니다.
냉각 요구 사항
부하점 모듈에서 가장 큰 제한 요인은 방열입니다. 모듈 설계가 비효율적이면 원치 않는 열 발생으로 인해 중요 부품(예: FET, 인덕터, 커패시터 등)이 최대 정격 작동 온도에 도달할 수 있습니다. 부품의 열 제한 수준 이상에서 작동하면 신뢰성이 떨어지고 하드웨어 고장이 발생할 수 있습니다.
내부 발열로 인한 손상을 방지하기 위해 POL 공급업체는 모듈에서 열을 제거할 수 있도록 최소량의 공기 흐름을 제안하는 경우가 많습니다. 그러면 부품 내부에 열이 누적되어 정격 제한 이상으로 온도가 상승하는 것을 방지할 수 있습니다. 공기 흐름을 통해 모듈에서 열을 제거하는 경우 대개 부하로 전달되는 전력량이 증가하고 주변 작동 온도 범위도 개선될 수 있습니다. 다음 그림에서는 자연 대류(정체 공기)에서 3m/s까지의 다양한 공기 흐름을 가진 환경에서 POL 모듈의 작동 성능을 보여줍니다.

그림 7: 다양한 공기 흐름 조건에서 일반적인 출력 저하 곡선 그림.
이 그림을 보면 자연 대류(정체 공기) 조건에서(그림 7에서 가장 낮은 실선으로 표시됨) 모듈이 최대 60°C의 부하에 43A를 제공할 수 있음을 알 수 있습니다. 공기 흐름을 2m/s만 추가해도 주변 작동 온도 범위가 최대 64°C로 상승하고 전류 용량도 최대 50A까지 올라갑니다(그림 7에서 파선-점선으로 표시됨). 그러나 강제 공기 흐름을 이용한 냉각에도 단점이 있습니다. 냉각에 전력이 소비되기 때문에 효율 이득으로 얻는 효과가 감소하며 허용할 수 없는 수준의 잡음이 발생할 수 있다는 것입니다. 설계자는 POL을 선택할 때 전력 모듈의 열적 요구 사항과 시스템의 냉각 성능을 신중히 검토해야 합니다.
결론
응용 제품에 따라 성능 지표의 중요성이 다릅니다. 어떤 경우는 빠른 과도 응답이 가장 중요한 고려 사항일 수 있습니다. 다른 경우에서는 가장 작은 크기, 가장 높은 효율, 가장 넓은 작동 온도 범위가 요구될 수 있습니다. 마케팅 팀의 홍보와 상관없이, 각 응용 제품의 이러한 모든 요구 사항을 단 하나의 POL로 충족할 수는 없습니다. 구체적인 작동 조건에서 해당 응용 제품의 필요 사항을 먼저 이해하는 것이 중요합니다. 그래야만 설계에 대한 최적의 POL을 비교하고 선택할 수 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.