모듈형 22mm 파일럿 소자로 산업용 HMI 설계 최적화

작성자: Rakesh Kumar, Ph.D.

DigiKey 북미 편집자 제공

산업 기계 및 제어 시스템을 위한 인간-기계 인터페이스(HMI)의 설계 및 구현에는 고유한 엔지니어링 과제가 있습니다. 오늘날의 HMI 부품은 기본 기능 외에도 작동 안정성, 환경 복원력, 설계 유연성에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 전자 엔지니어와 시스템 통합업체에게 부품 선택은 최종 사용자 경험뿐만 아니라 재고 관리, 설치 시간, 장기 유지보수 등의 요소에 영향을 미치는 총소유비용(TCO)에도 직접적인 영향을 미칩니다.

이 기술 자료에서는 22mm 파일럿 소자에 대한 모듈식 접근 방식으로 이러한 업계 과제를 해결할 수 있는 방법을 살펴봅니다. 이 기사에서는 Eaton M22 계열을 기술 사례 연구로 사용하여 모듈성, 현장 구성 가능한 기능 및 견고한 구조가 어떻게 엔지니어에게 HMI 설계를 위한 다양하고 안정적인 툴킷을 제공하는지 살펴봅니다.

이 접근 방식의 기본은 다양한 작동기가 공통의 백 패널 부품 세트로 구축되는 시스템입니다. 그림 1은 그러한 부품 제품군에 대한 대표적인 개요로, 다양한 작동기와 그 조립품의 빌딩 블록 특성을 보여줍니다.

모듈형 22mm 파일럿 소자의 부품을 보여주는 분해도 이미지그림 1: 모듈식 22mm 파일럿 소자 제품 라인의 부품을 보여주는 분해도입니다(이미지 출처: Eaton).

과제 1: 열악한 산업 환경에서의 내구성 및 안정성

산업용 HMI 설계의 주요 과제는 열악한 환경에서 부품의 내구성과 장기적인 신뢰성을 보장하는 것입니다. 액체, 먼지, 기름, 부식제, 심한 진동에 노출되면 표준 전자기계 부품에 조기 고장이 발생할 수 있습니다.

기존에는 열악한 환경에 맞는 부품을 지정하려면 특정 조건에 맞는 고가의 특수 부품을 조달해야 했습니다. 침투 방지(IP) 등급이 낮은 표준 부품은 고압 물 분사로 정기적으로 청소해야 하거나 공기 중 미립자 농도가 높은 환경에서는 적합하지 않습니다. 이로 인해 설계자는 모든 응용 제품에 과도하게 사양을 지정하여 비용을 증가시키거나 다양한 환경 조건에 맞게 여러 부품 계층을 관리해야 합니다.

높은 환경 복원력을 기본 기능으로 하는 부품 라인이 보다 효율적인 해결책이 될 수 있습니다. 예를 들어 Eaton M22 계열은 표준 제품 전반에 걸쳐 높은 IP 등급으로 설계되었습니다. M22S-PV 푸시풀 비상 스톱(그림 2)과 M22S-DR-S 비조명 푸시 버튼(그림 3)을 포함한 많은 작동기가 IP67 및 IP69K 등급을 받았습니다.

Eaton M22S-PV 모듈식 푸시풀 비상 정지 작동기 이미지그림 2: M22S-PV 모듈식 푸시풀 비상 정지 작동기(이미지 출처: Eaton).

Eaton M22-DR-S RMQ-Titan 푸시 버튼 이미지그림 3: M22-DR-S RMQ-Titan 푸시 버튼(이미지 출처: Eaton).

IP67은 일시적인 침수로부터 보호됨을 의미합니다. 이 등급은 고인 물, 심한 물 분사 또는 다양한 실외 기상 조건에 노출되는 기계의 부품에 매우 중요합니다.

IP69K는 근거리의 고압, 고온의 물 분사로부터 보호합니다. 이는 엄격하고 빈번한 위생 프로토콜이 일반적인 식음료, 제약, 중장비와 같은 산업에서 매우 중요한 요구 사항입니다.

이러한 등급의 부품으로 표준화함으로써 엔지니어는 틈새 부품을 조달할 필요 없이 열악한 조건을 견딜 수 있는 시스템을 설계할 수 있으므로 설계 및 조달 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

조명이 있는 작동기를 위한 광원은 신뢰성을 결정하는 또 다른 측면입니다. 기존의 백열 전구는 기계적 충격과 진동으로 인해 고장이 나기 쉽고 작동 수명이 제한되어 있어 정기적으로 교체해야 합니다. 그림 4에 표시된 M22-DL-X 조명 푸시 버튼 본체와 같은 작동기가 포함된 M22 라인은 LED 조명만을 사용하여 이러한 문제를 해결합니다.

LED 조명이 있는 Eaton M22-DL-X 모듈식 푸시 버튼 이미지그림 4: LED 조명이 있는 M22-DL-X 모듈형 푸시 버튼(이미지 출처: Eaton).

무접점 LED는 본질적으로 충격과 진동에 강해 최대 100,000시간의 긴 작동 수명을 제공합니다. 수명이 길어 기계의 일반적인 수명 기간 동안 전구를 교체할 필요가 없으므로 유지보수 일정이 단축되고 총소유비용(TCO)이 개선됩니다. 또한 M22 렌즈의 광학 설계는 LED의 출력과 일치하여 주변광에 의해 쉽게 영향을 받지 않고 선명하고 밝게 유지됩니다.

과제 2: 재고 최적화 및 총소유비용 절감

OEM과 시스템 통합업체의 경우, 부품의 비용은 초기 구매 가격보다 더 많이 듭니다. 기능적으로 다르지만 물리적으로 유사한 다양한 부품의 재고를 관리하는 데 드는 복잡성과 비용은 상당할 수 있습니다. 일반적인 제어판에는 순간 푸시 버튼, 유지 푸시 버튼, 다양한 선택기 스위치 구성이 필요할 수 있으며, 각각 고유한 부품 번호를 가집니다.

고정 기능 재고 관리 단위(SKU)가 수십 개에 달하면, 재고 운반 비용이 높아지고 창고 복잡성이 증가하며, 흔치 않은 특정 이형 상품의 재고가 없을 경우 생산이 지연될 위험이 있습니다.

현장에서 전환 가능한 작동기를 갖춘 모듈식 시스템은 이러한 재고 관리 문제를 바로 해결할 수 있는 방법을 제공합니다. M22S-DR-S와 같은 M22 계열의 유지보수용 푸시 버튼은 설치자가 임시 기능으로 전환할 수 있습니다. 그림 5에서와 같이, 유연성과 편리한 설치를 위해 설계된 기능인 작동기 본체 측면에 있는 작은 잠금 링을 조정하여 유연하고 편리하게 설치할 수 있습니다. 이 단일 기능으로 하나의 부품 번호로 두 개의 역할을 수행할 수 있으므로 기본 푸시 버튼에 필요한 부품 재고를 절반으로 줄일 수 있습니다.

현장에서 전환 가능한 기능 선택기(왼쪽)와 안전한 장착을 위한 회전 방지 탭(오른쪽) 이미지그림 5: 현장에서 전환 가능한 기능 선택기(왼쪽)와 안전한 장착을 위한 회전 방지 탭(오른쪽)(이미지 출처: Eaton).

M22-WRS(그림 6)와 같이 키로 작동하는 스위치의 경우, 이 시스템은 키를 제거할 수 있는 위치를 결정합니다. 마찬가지로 M22-WKV(그림 7)와 같은 표준 2위치 노브 선택기는 현장에서 유지되는 기능을 수정할 수 있으므로 작동 로직이 다른 여러 SKU가 필요하지 않게 됩니다. 이러한 융통성이 제공되므로, 몇 가지 기본 작동기 SKU만으로 수많은 응용 제품별 로직 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Eaton M22-WRS 모듈식 2위치 키 작동식 선택기 스위치 이미지그림 6: M22-WRS 모듈식 2위치 키 작동식 선택기 스위치(이미지 출처: Eaton).

Eaton M22-WKV 모듈식 선택기 스위치 작동기 이미지그림 7: M22-WKV 모듈식 선택기 스위치 작동기(이미지 출처: DigiKey).

모듈식 및 전환 가능한 부품 제품군을 채택함으로써 조직은 재고 중 부품 수를 크게 줄여 총소유비용을 절감하고 조달을 간소화하며 설계 유연성을 높일 수 있습니다.

과제 3: 제한된 공간에서 우수한 제어 및 안전한 통합 가능

산업 기계가 더욱 정교해짐에 따라 HMI 패널의 제어 기능 밀도가 높아지는 경향이 있습니다. 그러나 제어판의 물리적 공간은 고정되어 있는 소중한 재화인 경우가 많습니다. 엔지니어는 사용성이나 안전성에 영향을 주지 않으면서 더 작은 공간에서 더 많은 제어 옵션을 제공해야 하는 경우가 많습니다.

각 기능에 하나의 표준 22mm 작동기를 사용하는 기존 방식은 특히 다축 방향 제어가 필요한 경우 가용 패널 공간이 빠르게 줄어듭니다.

여러 기능을 하나의 22mm 컷아웃에 통합한 특수 작동기가 효과적인 해결책이 될 수 있습니다.

  • 조이스틱 작동기: 갠트리 또는 컨베이어 이동과 같이 방향 제어가 필요한 경우 그림 8의 M22-WJ2H와 같은 조이스틱 작동기로 두 개의 개별 푸시 버튼을 대체할 수 있습니다. 이렇게 하면 공간을 절약하고 작동기에 보다 직관적인 제어 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

Eaton M22-WJ2H 푸시 버튼 조이스틱 작동기 이미지그림 8: M22-WJ2H 푸시 버튼 조이스틱 작동기(이미지 출처: Eaton).

  • 더블 푸시 버튼: 고밀도 시작/정지 제어의 경우, M22-DDL-GR-GB1-GB0(그림 9)과 같은 더블 푸시 버튼은 두 개의 버튼(일반적으로 시작/정지용)과 중앙 표시등을 하나의 장치로 결합합니다. 이러한 부품은 제어 밀도를 극대화하기 위해 특별히 제작되었습니다.

시작/정지 제어용 Eaton M22-DDL-GR-GB1-GB0 푸시 버튼 이미지그림 9: 시작/정지 제어용 M22-DDL-GR-GB1-GB0 푸시 버튼(이미지 출처: Eaton).

안전은 HMI 설계에서 타협할 수 없는 부분입니다. 비상 정지 회로는 안정적이고 고장 시 안전을 보장해야 합니다. 이러한 회로의 부품에 대한 핵심 기술 요구 사항은 IEC(국제 전기기술 위원회)/EN 60 947-5-1에 정의된 대로 상시 폐쇄(NC) 접점에 대한 '지티브 개방'(또는 직접 개방 동작)의 개념입니다. 이렇게 하면 드물게 접점이 용접되는 경우에도 액추에이터의 움직임에 의해 접점이 기계적으로 강제로 열립니다.

M22 시스템에는 이러한 안전 등급 접점 블록과 함께 작동하도록 설계된 다양한 비상 정지 작동기가 포함되어 있습니다. 액추에이터 유형에는 그림 10에 표시된 것처럼 표준 푸시풀(M22S-PV) 및 키 릴리스 모델(예: M22-PVS45P)이 있습니다. 키 릴리스 버전은 키를 소지한 직원의 승인 없이는 비상 정지 후 기기를 재시작할 수 없도록 하여 한층 더 높은 안전성을 제공합니다.

Eaton M22-PVS45P 모듈식 키 릴리스 비상 정지 작동기 이미지그림 10: M22-PVS45P 모듈식 키 릴리스 비상 정지 작동기(이미지 출처: Eaton).

결론

산업용 HMI 설계에서 전자 엔지니어가 직면한 과제는 단순히 단일 사양에 따라 개별 부품을 선택하는 것보다 더 종합적인 솔루션을 필요로 합니다. Eaton M22 계열과 같이 현장에서 구성 가능한 모듈식 파일럿 장치 시스템은 이러한 문제를 체계적으로 해결할 수 있는 종합적인 툴킷을 제공합니다.

엔지니어는 높은 침투 보호, 긴 수명의 LED 조명, 현장 전환 가능한 기능, 다양한 전문 오퍼레이터와 같은 기능을 활용하여 안정적이고 견고할 뿐만 아니라 구축 및 유지보수 비용도 효율적인 HMI 시스템을 설계할 수 있습니다. 구성 요소 선택에 대한 이러한 시스템 차원의 접근 방식은 궁극적으로 더 효율적인 설계 주기, 간소화된 물류, 더 안전하고 내구성 있는 최종 제품으로 이어집니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자