정전 용량 방식 인코더를 활용한 드론 페이로드 시스템 최적화

작성자: Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

무인 항공기(UAV)는 단순한 취미용 장난감에서 정밀 농업, 인프라 점검, 항공 촬영, 환경 모니터링, 긴급 대응, 국방 등 다양한 산업 분야에서 없어서는 안 될 도구로 발전해 왔습니다. 미션 프로파일의 복잡성이 증가함에 따라, UAV 서브 시스템에 요구되는 기능적 및 성능적 요구 사항도 증가하고 있으며, 특히 페이로드 운동 제어와 관련된 부분에서 그 요구가 더욱 복잡해지고 있습니다.

고해상도 이미징 장비의 안정화부터 농자재의 정확한 계량에 이르기까지, 많은 UAV 페이로드 기능은 정확한 실시간 위치 피드백에 의존합니다. 이 폐쇄형 루프 시스템의 핵심은 회전식 인코더입니다. 이는 기계적 축 회전을 모터 드라이버와 제어 장치에서 해석할 수 있는 디지털 신호로 변환하는 센서입니다. 피드백이 부정확하거나 지연될 경우, 이는 시스템 성능 저하, 미션 신뢰성 감소, 심지어 완전한 운영 실패로 이어질 수 있습니다.

Same SkyAMT 계열 인코더는 이러한 과제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 정전 용량 방식 센싱 기술, 모듈식 설계, 프로그래밍 가능한 분해능, 그리고 내구성을 결합한 고유한 조합을 제공하는 AMT 계열은 현대적인 항공기 동작 제어 응용 제품을 개발하는 UAV 시스템 엔지니어들에게 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 기사에서는 AMT 인코더에 대해 살펴보고, 짐벌, 스프레이어, 감시 시스템 등 UAV 응용 제품에 대한 통합 관련 팁을 제공합니다.

UAV 페이로드 제어의 엔지니어링 관련 제한 사항

UAV 페이로드를 위한 신뢰성 있는 동작 제어를 설계하려면, 항공 시스템에 내재된 다양한 기계적 및 전기적 제한 사항을 극복해야 합니다. 엔지니어는 다음과 같은 성능 요소를 최적화해야 합니다.

  • 환경적 내구성: UAV는 주로 먼지와 습기가 많거나 열적 변동이 심한 환경에서 운영됩니다. 사용되는 부품은 입자 침투와 습기뿐만 아니라 회전자 조화 및 비행 난류로 인한 지속적인 진동을 견딜 수 있어야 합니다.
  • 에너지 효율성: UAV의 전력 예산은 배터리 용량에 의해 엄격히 제한됩니다. 인코더와 같은 서브 시스템은 비행 시간을 유지하기 위해 최소한의 전류를 소비하면서 높은 신호 무결성을 유지해야 합니다.
  • 크기 및 무게 제한: 추가된 페이로드로 인핸 약간의 증량도 추력 요구 사항과 비행 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 인코더는 열적 또는 관성적 손실을 유발하지 않으면서 소형 크기에서 요구되는 성능을 제공해야 합니다.
  • 신호 정확도와 신뢰성: 지형 지도 작성, 변속 분사, 또는 LiDAR와 같은 미션 크리티컬 페이로드들은 정확한 위치 피드백에 의존합니다. 신호 저하가 아무리 미미하더라도, 이는 시스템 수준에서의 심각한 제어 오류를 초래할 수 있습니다.

이러한 제한 사항을 고려할 때, 인코더 선택은 기본적인 설계 결정이 됩니다. 선택된 솔루션은 내구성, 짧은 대기 시간 및 구성 가능성을 항공기 사용에 적합한 폼 팩터에 통합해야 합니다.

응용 제품: 짐벌 안정화 시스템

짐벌은 UAV 페이로드 메커니즘 중 가장 눈에 띄는 장치로, 카메라, 열 센서, LiDAR 및 기타 이미징 페이로드를 위한 정밀 방향 제어 시스템의 기능을 합니다. 이 전기 기계식 조립품은 비행 중 안정적인 영상 촬영과 센서 정확도를 유지하기 위해 피치, 요, 롤 등 다중 축 방향의 동작을 적극적으로 상쇄해야 합니다.

짐벌의 제어 아키텍처는 고속 폐루프 피드백에 의존합니다. 회전식 인코더는 이 아키텍처의 센싱에 있어 핵심적인 역할을 수행하며, 모터 컨트롤러에 실시간 각위치 데이터를 제공합니다. 이 피드백은 UAV가 움직이고 있거나 바람의 난류에 영향을 받을 때에도 시스템이 드리프트, 지터, 또는 진동을 억제하기 위해 신속한 보정을 수행할 수 있도록 합니다.

Same Sky의 AMT 계열 인코더는 UAV 짐벌 시스템에 원활하게 통합되도록 설계되었으며, 고해상도 디지털 출력, 낮은 전류 소모, 소프트웨어로 프로그래밍 가능한 분해능을 제공합니다. 이 기능은 설계 엔지니어가 응용 제품의 동적 응답 요구 사항에 맞게 피드백 감도를 조정할 수 있도록 합니다. 이는 감시 임무를 위한 빠르고 정밀한 추적이나 항공 촬영을 위한 미세하고 유동적인 움직임을 구현하는 데 모두 적용될 수 있습니다. 엔지니어는 인코더의 해상도를 짐벌의 기계적 및 제어 시스템 파라미터에 맞춤으로써, 전반적인 안정성을 향상시키고, 오버슈트를 최소화하며, 다양한 작동 조건에서 페이로드 성능을 최적화할 수 있습니다.

'인코더는 실시간 위치 데이터를 제공합니다.' 이미지그림 1: 인코더는 실시간 위치 데이터를 제공하여 비행 중 짐벌의 동작을 능동적으로 보정하고 카메라 방향을 안정화할 수 있습니다. (이미지 출처: Same Sky)

응용 제품: 농업용 분사 시스템

정밀 농업 분야에서 UAV는 대규모 농장에서 비료, 농약, 제초제, 심지어 씨앗을 살포하는 데까지 점점 더 널리 활용되고 있습니다. 이 시스템들은 실시간 현장 데이터를 기반으로 한 가변율 적용 전략을 활용하여, 관련된 특정 지역에만 집중함으로써 자원 사용량과 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 드론에 탑재된 페이로드 시스템에는 다음이 포함됩니다.

  • 모터 구동식 분사 밸브: 인코더는 해치 메커니즘의 정확한 작동으로 타이밍과 용량을 제어합니다.
  • 액체 살포용 펌프: 샤프트 위치 피드백이 펌프 속도를 조절하여 일정한 유량을 유지하도록 합니다.
  • 회전 분사기: 인코더 구동 제어 시스템은 비행 속도, 바람 조건, 또는 지형 각도에 관계없이 균일한 분사 분포를 보장합니다.

AMT 인코더는 실시간 환경 요인에 대한 적응형 응답을 가능하게 하는 신뢰할 수 있는 동작 피드백을 제공함으로써 이러한 정밀 시스템을 지원합니다. AI 탑재 또는 GPS 기반 제어 시스템에 적절히 통합될 경우, 이 인코더는 살포 균일성을 극대화하고 낭비를 최소화하며 농업적 성과를 개선하는 데 도움을 줍니다.

AMT 인코더가 UAV 페이로드에 적합한 이유

Same Sky의 AMT 인코더 계열은 현대적인 전기 기계 시스템의 환경적 및 성능적 제한 사항을 고려하여 개발되었으며, 다음 주요 특성들로 인해 UAV 통합에 특히 적합합니다.

  • 정전 용량 방식 센싱: 광학 인코더와 달리 AMT 인코더는 정전 용량 방식 기술을 사용하며 먼지, 이물질, 진동에 대한 우수한 내구성을 제공하므로 실외 환경에서 운영되는 항공 플랫폼에 이상적입니다. Same Sky의 블로그에서 정전 용량 방식, 자기형, 광학형 인코더 비교에 대한 글을 읽어보세요.
  • 저전력 소비: 에너지 효율이 중요한 응용 제품을 위해 설계된 이 인코더는 전류 소모를 최소화하여 제한된 배터리 용량으로도 장시간 UAV 운용이 가능합니다. Same Sky의 블로그에서 모바일 로봇 공학에서의 전력 절약에 대해 읽어보세요.
  • 소프트웨어로 프로그래밍 가능한 분해능: 엔지니어는 각 서브 시스템의 특정 정밀도 요구 사항에 맞게 분해능을 디지털로 구성할 수 있습니다. 이는 고속 구동부터 정밀 각도 안정화까지를 포함합니다.
  • 소형 모듈식 설계: AMT 인코더는 다양한 폼 팩터 및 샤프트 구성으로 제공되어 기계적 통합을 단순화하며, 공간 제약이 있는 인클로저에서 빠른 시제품 제작을 지원합니다.
  • 신뢰성: 광학 디스크가 없고 움직이는 부품이 적기 때문에, 이 인코더는 전통적인 광학 솔루션보다 기계적 충격에 더 잘 견디며 환경적 노화에 대한 저항력이 우수합니다.
  • 유연한 출력 옵션: 증분, 절대, 및 정류 신호는 브러시리스 기어박스부터 하이브리드 서보 시스템까지 다양한 모터 제어 토폴로지와 호환됩니다.

이러한 특징들의 결합은 UAV 페이로드 서브 시스템의 기계적, 전기적, 환경적 요구 사항을 충족시킬 수 있는 다목적 인코더 플랫폼을 형성합니다.

최종 결론

UAV가 더욱 전문적이고 복잡한 역할을 맡게 되면서, 이들이 탑재한 시스템은 실제 운영 환경에서 일관되고 높은 정확도의 성능을 발휘해야 합니다. 페이로드 서브 시스템은 이미지 안정화, 재료 분사, 또는 신흥 응용 제품 등에서 정확한 동작 제어를 필요로 하며, 이는 신뢰할 수 있는 피드백에서 비롯됩니다.

Same Sky의 AMT 계열 인코더는 항공 우주 등급의 UAV 설계 요구 사항에 맞춘 유연성, 내구성, 효율성을 갖춘 솔루션을 엔지니어들에게 제공합니다. 정전 용량 방식 감지, 저전력 작동, 및 유연한 기계적 구성으로, 이 인코더들은 차세대 항공 시스템의 높은 성능을 위한 기반을 제공합니다.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

본 기사는 Same Sky의 Jeff Smoot에 의해 작성되었습니다.