산업 타워 조명을 잘 보이게 설치하여 근처 작업자에게 기계 상태 변화 경고

작성자: Bill Giovino

DigiKey 북미 편집자 제공

산업 작업 현장은 분주하고, 시끄럽고, 차량 통행이 많은 경우가 많습니다. 수동 및 자동화 기계의 소리와 차량 소리는 혼동될 수 있으므로, 산업 시설에서는 중요 기계의 상태 정보를 시설 전반에서 명확하게 볼 수 있도록 설정하는 것이 꼭 필요합니다. 산업 자동화 시설 내 대다수 기계에서는 근처 작업자에게 기계의 현재 상태를 알려야 합니다. 근처 작업자에게 기계 상태를 알리지 못하면 안전 문제가 발생하거나, 효율이 떨어질 수 있고, 필요한 유지보수 작업을 작업자가 즉시 알아차리지 못하는 경우 장비가 손상될 수도 있습니다.

작업자에게 알리는 다양한 전자 및 무선 방법이 있지만, 때로는 육안으로도 알 수 있는 간단한 경고만으로도 충분합니다. 패널 표시등은 구현이 간단하지만 기계 바로 옆에 있는 작업자에게만 알릴 수 있다는 단점이 있습니다. 모호하지 않으면서도 작업 현장 전반에서 여러 피트 떨어진 위치에서 명확히 볼 수 있는 육안 표시기가 필요합니다.

이 기사에서는 근처 작업자에게 장비 상태를 알려 주목성을 높이는 산업 자동화 시설의 적층형 타워 조명을 구현하는 방법을 설명합니다. 소음이 심하고 분주한 산업 자동화 시설에서 적층형 타워 조명의 이점과 산업용 기계에 맞게 이 조명을 적용하는 방법을 검토합니다. 그런 다음 Mallory Sonalert Products, Banner EngineeringIndustrialeMart에서 제공하는 적층형 타워 조명의 몇 가지 예와 이런 조명을 기존 산업용 장비에 간단히 적용하는 방법을 살펴봅니다.

분주한 산업 시설에서 장비 상태 알림

산업 환경의 자동화된 기계는 정기적으로 모니터링해야 하고 상태를 표시해야 합니다. 기계가 제 기능을 다하고 정상 파라미터 내에서 작동하는지 확인하기 쉬워야 합니다. 또한 기계 유지보수가 필요한지, 유지보수가 예방을 위한 것인지 즉시 필요한지를 결정하는 것도 중요합니다. 예방 차원의 유지보수는 특수 센서를 통해 결정하는 경우가 많으며 장비의 장애 예측, 부족한 냉각수 보충, 베어링 교체 등을 포함할 수 있습니다. 예방 유지보수는 꼭 필요한 것은 아니지만 기계 가동 시간이 늘어나므로 효율성이 높아져 비용이 절감됩니다.

기본 기계 상태 표시기에는 정상 작동, 장비에 서비스가 필요한 경우 또는 오작동이나 서비스로 인해 장비가 중지된 경우가 표시됩니다. 자동화 여부와 관계없이 산업용 장비에는 작업자에게 기계 상태를 알리는 패널 표시기가 있습니다. 이 표시기를 통해 교체나 유지보수와 같은 특정 조치를 수행해야 함을 작업자에게 알릴 수 있습니다. 하지만 이러한 패널 표시기는 일반적으로 패널에 아주 가까이 있는 작업자만 볼 수 있습니다. 주변 작업자가 기계로 가거나 컴퓨터 또는 모바일 장치를 찾지 않아도 되도록 먼 거리에서도 기계 상태를 빠르고 쉽게 알리는 방법이 필요합니다.

고휘도 전등을 포함한 적층형 타워 조명은 주목성이 높아서 근처의 모든 사람에게 장비 상태를 계속 알릴 수 있는 방법입니다. 타워 조명은 전방향 가시성을 제공하며 작업 현장 곳곳의 수백 피트 떨어진 거리에서 볼 수 있습니다. 주변 작업자에게 기계의 정비 상태를 알리는 것뿐 아니라 주목성이 높아서 경고 등이 장기간 켜져 있는 경우 유지보수가 수행되지 않았음을 다른 사람에게 알리는 방법도 될 수 있는 장점이 있습니다.

적층형 타워 조명을 신호 타워 조명, 적층 조명, 산업용 신호 조명 및 On 조명이라고도 합니다. 산업용 장비 위에 쉽게 실장되도록 설계되었으며 주변에 있는 모든 사람이 쉽게 볼 수 있도록 원하는 높이로 확장할 수 있습니다. 적층형 타워 조명은 여러 색을 지원하고 상태 경고도 소리로 제공할 수 있어서 시끄럽고 분주한 산업 환경에서 모든 사람에게 기계의 현재 상태를 알리는 보기 편한 경고 시스템입니다. 기계를 원격으로 제어하거나 구성하는 경우에도 중요할 수 있는데, 이때는 수행 중인 기계 작업을 다른 사람에게 알릴 작업자가 현장에 없기 때문입니다.

산업 환경에 맞게 설계된 적층형 타워 조명의 예는 Mallory Sonalert Products의 JT028-RYG-CSL 녹색, 노란색, 빨간색 LED 타워 조명입니다(그림 1). 이 장대 적층 실장형 조명은 기계 상태를 나타내는 컬러 렌즈 뒤에 고휘도 LED를 사용합니다. 또한 1m 거리에서 2kHz, 80dB ~ 85dB의 소리 레벨을 내는 날카로운 소리가 계속되거나 펄스 신호음(JT028-RYG-CSL 소리를 들으려면 클릭)을 생성할 수도 있습니다.

Mallory Sonalert Products의 JT028-RYG-CSL 적층형 타워 조명 이미지그림 1: Mallory Sonalert Products의 JT028-RYG-CSL 적층형 타워 조명은 고휘도 LED를 사용하여 녹색, 노란색 및 빨간색 경고를 생성합니다. 또한 2kHz의 일정한 소리나 펄스 톤으로 신호음을 생성할 수도 있습니다. (이미지 출처: Mallory Sonalert Products)

전체 장치의 무게가 1.5lb에 불과합니다. 전원 공급 장치는 AC나 20VDC ~ 28VDC로 유연하게 선택할 수 있습니다. 각 전등은 전원이 따로 연결되어 있고 전원을 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC)나 기계의 제어 컴퓨터에 연결하여 제어할 수 있습니다.

컬러 표시등의 의미

JT028-RYG-CSL은 세우면 높이가 20인치이고 계속 불이 들어오거나 깜박이는 표준 녹색, 노란색 및 빨간색 조명을 사용하여 상태를 나타냅니다. 일반적으로 전체 동작이 자동화되어 작업자 조작이 필요하지 않습니다. 이러한 세 가지 조명에 관해 공식 표준은 없지만 적용되는 업계 관행은 다음과 같습니다.

  • 녹색: 기계가 켜져 있고 정상적으로 작동하면 자동으로 표시됩니다. 기계가 시동되어 막 작동하려고 할 때 녹색이 깜박이며 자동으로 표시될 수도 있습니다.
  • 노란색: 기계가 현재 켜져 있고 작동 중일 때 이 조명은 기계에 정비나 주의가 필요하다는 자동 경고를 나타냅니다. 고온 경고나 유지보수 요청일 수 있습니다. 노란색이 깜박이면 자동 긴급 정비 요청이거나 기계에서 현재 자가 테스트를 실행 중임을 나타낼 수 있습니다.
  • 빨간색: 기계가 중지되었거나 비상 상황이 발생해 곧 종료될 수 있음을 나타냅니다. 빨간색이 깜박이면 일반적으로 기계의 작동이 중단되었고 유지보수를 위해 작업자의 즉각적인 주의가 필요함을 의미합니다. 기계가 저절로 종료되거나 작업자가 수동으로 중지하는 경우 빨간색에 계속 불이 들어오거나 깜빡이게 자동으로 생성할 수 있습니다.

각 조명의 의미를 결정하고 장비를 구성하는 일은 시스템 엔지니어의 몫입니다. 예를 들어 노란색이 깜박이거나 빨간색이 깜박일 때 기계마다 의미가 다를 수 있지만, 새 작업자가 혼동하지 않도록 적용되는 관행과 크게 다르지 않아야 합니다.

더 소형인 장치는 Banner Engineering의 TL30BBGYRXAXC1 파란색, 녹색, 노란색 및 빨간색 타워 조명입니다(그림 2). 높이는 7.9인치이고 작동 전력은 12VDC ~ 30VDC로 범위가 넓습니다. TL30BBGYRXAXC1은 타워의 비활성 조명을 회색으로 표시합니다. 이는 중요한 장비에서 유용한데, 잘못된 표시의 가능성을 없애 불빛이 밝은 산업 시설에서 작업자가 기계 상태를 오인하지 않도록 합니다.

Banner Engineering의 TL30TL30BBGYRXAXC1 타워 조명 이미지그림 2: Banner Engineering의 TL30BBGYRXAXC1 타워 조명에는 표준인 빨간색, 노란색 및 녹색 표시등 외에 파란색 조명도 있습니다. 보이는 대로 비활성 조명이 회색으로 표시되므로 불빛이 밝은 환경에서 잘못된 표시를 방지할 수 있습니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

TL30BBGYRXAXC1에는 파란색 조명도 있습니다. 이 조명은 일반적으로 작업자가 수동으로 요청하고 자동 이벤트와 관련이 없는 긴급하지 않은 기계 서비스를 나타내는 데 사용됩니다. 파란색이 깜박이면 기계마다 다르지만 긴급한 서비스나 작업자의 감독자 요청을 나타내기 위해 수동으로 선택하는 경우가 많습니다. 적층에서 파란색이 사용되는 경우 노란색은 자동으로 감지되는 서비스 요청만을 나타내며 중요성이 낮아집니다.

실제로 파란색 표시등을 사용하여 기계가 원격으로 구성되고 있음을 작업자에게 알릴 수 있습니다. 원격 작업자가 내부 네트워크를 통해 기계에 액세스하여 기계 상태를 변경하고 있는 경우 파란색 조명이 고유한 패턴으로 깜박이도록 하여 원격 구성이 진행 중임을 나타낼 수 있습니다. 이 조명을 녹색 조명과 동시에 사용하여 기계가 작동 중에 구성되고 있는지를 나타내거나 빨간색 조명과 동시에 사용하여 기계가 원격 구성으로 인해 중지되었음을 나타낼 수 있습니다. 이를 통해 작업자에게 최신 정보를 알려 불필요한 문제 해결을 방지할 수 있습니다.

TL30BBGYRXAXC1은 새소리 경보를 지원하며, 중간 주파수 2.8kHz, 진동수 ±500Hz로 1m 거리에서 최대 강도는 90dB입니다. 새소리가 나는 Banner Engineering의 TL30BBGYRXAXC1과 일정한 신호음을 내는 Mallory Sonalert Products의 JT028-RYG-CSL을 모두 사용하는 산업 자동화 시설에서 두 기계 경보를 혼동하지 않고 감지할 수 있습니다. 많은 기계를 사용하는 분주한 시설에서 소리 경보의 출처를 빠르게 식별해야 하는 경우 이 점이 중요합니다.

모든 표시등의 수동 제어

일부 장비는 기계 상태 표시를 자동화할 수 없습니다. 오래된 구식 장비나 전력을 사용하지 않는 완전 기계식 장비를 사용하기 때문일 수 있습니다. 이런 상황에서는 IndustrialeMart의 ATEP-RYGBC의 푸시 버튼 적층 조명을 적용할 수 있습니다(그림 3). 타워의 각 조명에는 푸시 버튼이 하나 있고 일반 110VAC(VAC) 콘센트에 연결하여 전력을 공급합니다.

IndustrialeMart의 ATEP-RYGBC 푸시 버튼 적층 조명 이미지그림 3: IndustrialeMart의 ATEP-RYGBC 푸시 버튼 적층 조명은 수동으로 조작합니다. 적층에서 빨간색, 노란색, 녹색, 파란색 및 투명 조명을 지원하며 110VAC 콘센트에 연결하여 전력을 공급합니다. (이미지 출처: IndustrialeMart)

ATEP-RYGBC는 자동 경고를 지원할 수 없는 기계에서 수동으로 작동합니다. 기계 작업자가 각 버튼을 눌러 해당 조명을 켜야 합니다. 노란색을 자동으로 생성할 수 없으므로 시스템 엔지니어가 장비를 설정하여 각 조명의 의미를 결정하고 노란색과 파란색을 위한 표시등이 겹치지 않도록 해야 합니다. 예를 들어 작업자는 노란색은 기계 유지보수가 필요한 경우에만, 파란색은 감독자가 필요하거나 작업자가 임시로 교대해야 하는 경우에만 누를 수 있습니다.

ATEP-RYGBC에는 타워 맨 아래에 투명 조명도 있습니다. 투명은 기계마다 다르며 작업 현장 작업자가 투명 조명이 무엇을 나타내는지 결정합니다.

사용 편이와 작업자 혼동 방지를 위해 푸시 버튼 패널 근처에 각 조명 버튼이 나타내는 이벤트를 표시하는 표지판을 붙이면 유용합니다.

결론

타워 조명은 근처 작업자에게 기계 상태를 알리는 간단하면서 실용적인 방법입니다. 컴퓨터 경고나 문자 메시지와 같은 첨단 기술은 아니지만 분주하고 통행량이 많은 산업 자동화 시설에서 기계 주변의 작업자에게 안전 및 상태를 알리기 위한 주목성 높은 경고 시스템을 제공합니다. 위에서 살펴본 바와 같이 타워 조명은 특정 기계에 맞게 맞춤 설정이 편하고 개별 색의 표준 업계 관행을 따른다면 이해하기도 쉽습니다. 적절히 사용하면 기계 가동 시간을 늘려 생산성을 향상하고 효율을 높여 비용을 줄일 수 있습니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Bill Giovino

Bill Giovino

Bill Giovino는 시러큐스 대학(Syracuse University)에서 전자 공학 학위를 취득한 전자 엔지니어이며, 설계 엔지니어링에서 현장 애플리케이션 엔지니어링은 물론 기술 마케팅에 이르기까지 바로 투입 가능한 몇 안 되는 실력자 중 하나입니다.

Bill은 25년 이상 STMicroelectronics, Intel, Maxim Integrated를 비롯한 다양한 회사의 기술 및 비기술 담당자를 대상으로 신기술을 홍보해 왔습니다. STMicroelectronics 재직 중 Bill은 마이크로 컨트롤러 업계에서 회사의 초기 입지를 다지는 데 공헌했습니다. Infineon에서는 미국 자동차 업계에서 회사 최초로 마이크로 컨트롤러 설계를 성공으로 이끌어 내는 역할을 했습니다. Bill은 직접 설립한 CPU Technologies의 마케팅 컨설턴트로 일하면서, 많은 업체들이 실적이 저조한 제품의 실적을 개선하는 데 도움을 주고 있습니다.

Bill은 최초의 전체 TCP/IP 스택을 마이크로 컨트롤러에 배치하는 것을 비롯하여 사물 인터넷을 조기에 수용한 바 있습니다. Bill은 '교육을 통한 판매'라는 메시지와 온라인을 통한 제품 홍보에 있어 커져 가는 명확하고 분명한 의사 소통의 중요성 전달에 전념하고 있습니다. Bill은 LinkedIn의 인기 그룹인 Semiconductor Sales & Marketing Group의 중재자이며, B2E에 유창합니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자