클린룸 오염 관리를 위한 올바른 PAPR 선택 방법
DigiKey 북미 편집자 제공
2025-12-31
제약 제조 환경, 의료 환경의 멸균 처리 및 식음료 생산 환경에서는 오염 관리가 매우 중요합니다. ISO 5 클린룸과 같이 통제된 환경에서는 작업자가 미립자 및 미생물 오염의 주요 원인이 됩니다. 인체는 가만히 있는 상태에서도 많은 양의 입자들을 배출할 수 있으며, 움직이는 경우에는 이 수치가 더욱 증가합니다.
이러한 오염은 제품의 멸균과 환자의 안전에 해를 끼칠 수 있습니다. 기존의 비전동식 클린룸 보호복과 후드는 필터링에 효과적입니다. 하지만 작업자에게는 불편할 수 있으며, 열 스트레스와 CO₂ 축적으로 이어질 수 있습니다. 이러한 조건은 바이저에 김서림을 유발하여, 프로토콜을 위반하고 미립자가 공기 중으로 방출되는 동작으로 이어질 수도 있습니다.
이 시나리오에서는 개인 보호 장비(PPE) 자체가 오염원이 되지 않으면서도 작업자의 편안함과 안전을 보장해야 하는 운영상의 과제를 제시합니다. 이 기사에서는 작업자로부터 클린룸 환경을 보호하기 위해 설계된 전동식 공기 정화 호흡기(PAPR) 시스템의 설계 및 재료 과학을 분석합니다.
클린룸 오염의 문제와 그 위험성
클린룸에서 사용되는 PPE는 필터링 성능, 오염 제거 가능성, 입자(보풀) 발생 가능성 등 세 가지 주요 지표를 기준으로 평가해야 합니다. 문제는 일반적인 솔루션들로는 이 지표들을 모두 동시에 충족시키지 못한다는 점입니다.
가장 큰 문제는 작업자입니다. 인체는 미립자(피부 각질, 머리카락), 에어로졸(호흡기 비말), 미생물의 지속적인 공급원입니다. 기존의 비전동식 클린룸 보호복은 이들을 차단하는 것을 목표로 하지만, 다공성이 없는 특성상 열 스트레스와 CO₂ 축적과 같은 인체 공학적 문제를 야기합니다. 이러한 불편함은 작업자의 피로를 유발할 뿐만 아니라 공정에도 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어 바이저에 김이 서리는 경우, 작업자가 이를 해결하기 위해 움직이면서 프로토콜이 위반될 뿐만 아니라 육안 검사 능력도 저하됩니다.
수동형 보호복의 결함을 인식한 많은 시설에서 PAPR을 채택하고 있습니다. 그러나 표준 산업용 PAPR을 선택하는 오류로 인해, 새로운 오염 전달 경로가 생겨나게 됩니다.
- 다공성 소재: 산업용 시스템의 벨트는 폴리에스테르 또는 가죽으로 직조된 경우가 많습니다. 이러한 다공성 소재는 표준 후드의 직물 부유 입자들과 함께 각질과 미생물을 가둘 수 있습니다. 그러면 완전한 멸균이 불가능한 생물학적 침전물이 생성되어 멸균 구역으로 운반됩니다.
- 불충분한 침투 보호: 많은 표준 PAPR 송풍기는 일반적으로 IP53 등급입니다. 표준에 정의된 대로, 이 등급은 수직에서 최대 60도까지 분사되는 물에 대해서 보호를 제공합니다. 따라서 세정 용액이 강하게 분사되는 경우가 많은 클린룸 오염 제거 공정에서 사용하기에는 부적합합니다. 이러한 프로토콜로 인해, 송풍기 하우징의 이음새와 통풍구로 미세한 오염 물질이 밀려 들어가 갇힐 수 있기 때문입니다.
- 보풀 발생: 산업용 후드는 보풀이 적게 발생하도록 설계되지 않았습니다. 많은 제품이 표준 부직포 폴리프로필렌 직물로 만들어지는데, 제조 공정상 섬유(보풀)가 떨어져 나와 공정을 오염시킬 수 있습니다.
시스템 레벨 솔루션으로서의 3M™ Versaflo™ TR-600
진정한 클린룸 솔루션은 모든 구성 요소가 멸균 요건을 충족하도록 설계된 시스템입니다. 그림 1에 표시된 3M™ Versaflo™ TR-600 계열은 이러한 시스템 설계의 사례 연구가 될 수 있습니다.
그림 1: TR-602N 송풍기와 필터 및 덮개로 구성된 TR-600 계열 PAPR 키트(이미지 출처: 3M)
이 시스템의 기반은 TR-602N 송풍기로, 그 설계는 산업용 송풍기와 기계적으로 구별됩니다.
- 수중 청소(IP67): TR-653 청소 및 보관 키트(그림 2)와 함께 사용할 경우, 송풍기의 등급은 IP67입니다. 이 사양은 장치가 완전한 방진을 제공하며, 철저한 오염 제거를 위한 필수 조건인 수심 1m의 물에 30분간 완전히 잠길 수 있음을 의미합니다. 이 침수 기능은 멸균 현장 프로토콜이 필수인 제약 또는 생물의약품 제조 분야의 응용 제품에서 유용합니다.
그림 2: TR-653 청소용 플러그 설치. 이러한 부품은 송풍기를 밀봉하여 완전한 오염 제거를 위한 IP67 등급을 지원합니다(이미지 출처: 3M).
- 사용자 제어 공기 흐름: 이 장치는 세 가지 풍량(6.7cfm, 7.2cfm, 8.0cfm)을 선택할 수 있어, 사용자가 냉각 성능 및 쾌적 지수를 높이거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다. 이러한 적응성은 김서림 및 프로토콜 위반을 야기하는 움직임의 주요 원인인 작업자의 열 스트레스를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 지능형 경보: 이 시스템은 배터리 부족 및 공기 흐름 부족에 대한 청각, 시각 및 진동 경보를 제공합니다. 이 다단계 경보 시스템은 안전장치 역할을 하여, 작업자가 필요한 경우 멸균 구역에서 벗어날 수 있도록 충분한 경고를 제공합니다.
헤드기어는 중요한 장벽이 됩니다. 가장 강력한 클린룸 프로토콜은 교차 오염을 제거하기 위해 전체 조립품을 교체하는 것입니다.
그림 3은 통합형 서스펜션 후드인 S-433L-5 헤드기어로, 완전히 조립되어 바로 사용할 수 있도록 제공됩니다. 이 설계는 전체 헤드기어 조립품의 빈번한 교체가 표준 프로토콜인 제약 제조 또는 기타 청결한 환경에 이상적입니다.
그림 3: 전체 헤드기어를 교체하는 제약 프로토콜에 적합한 일회용 조립품인 S-433L-5 후드(이미지 출처: 3M)
이 후드는 OSHA 지정 보호 계수 1000을 제공합니다. 이는 동급 마스크 중 가장 높은 등급으로, 후드 내부의 오염물질 농도를 외부 공기 농도의 1/1000 수준으로 낮출 수 있음을 의미합니다. PETG 바이저의 경우 곡률을 줄여 시야를 넓히고 반사광과 눈부심을 줄인 것이 특징인데, 이는 육안 검사 작업에 있어 주요 이점으로 작용합니다.
시스템의 다른 부분들도 청결성과 사용 편의성을 지원하도록 설계되었습니다.
- TR-627 비다공성 벨트(그림 4)는 멸균 시스템에 적합한 선택입니다. 비닐 우레탄으로 코팅된 비다공성 표면에 발생한 오염은 제거될 수 있으며, 다공성 가죽 벨트처럼 미생물이 서식하지 않습니다.
그림 4: 효과적인 오염 제거를 위한 비다공성 표면이 특징인 TR-627 Easy Clean 벨트(이미지 출처: 3M)
- BT-30 호흡 튜브(그림 5)에는 신속 분리 스위블 연결부가 있습니다. 실수로 멸균 봉투가 분리되거나 파손되지 않도록 안전한 연결을 보장합니다. 자체 조정이 가능한 스내그 저항성 설계는 복잡한 장비를 갖춘 실험실에서 핵심적인 안전 기능입니다.
그림 5: 길이 조절이 가능한 BT-30 호흡 튜브(이미지 출처: 3M)
- 그림 6의 고효율 미립자 필터인 표준 TR-6710N HE 필터는 TR-6700FC 필터 덮개로 보호됩니다. 고효율(HE) 필터로, 미세한 입자를 제거하는 역할을 하는 부품입니다. 이 덮개는 사용 중 그리고 닦아내는 과정에서 필터를 보호하는 역할을 합니다.
그림 6: TR-6710N HE 필터(오른쪽)와 해당 TR-6700FC 필터 덮개(왼쪽)(이미지 출처: 3M)
턴키 솔루션으로서의 TR-600-ECK
완전한 규정 준수 솔루션을 필요로 하는 프로세스 엔지니어와 EH&S 관리자의 평가 및 사용을 위해서는 그림 7에 표시된 TR-600-ECK(Easy Clean PAPR 키트)를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이 키트는 클린룸 시스템에 반드시 필요한 핵심 부품을 번들로 묶어, 시설에서 단일 부품 번호로 기본 하드웨어를 표준화할 수 있도록 하여 조달 시간을 절약합니다.
이 키트에는 TR-602N 송풍기, TR-627 Easy Clean Belt, BT-30 호흡 튜브, TR-6710N 필터, TR-6700FC 덮개가 포함되어 있습니다. 또한 TR-630/TR-641N 파워 시스템에는 표준 리튬 이온 배터리와 단일 스테이션 충전기가 포함되어 있습니다. 4 ~ 13시간의 런타임과 500회의 사용 수명을 제공하여 안정적인 작동을 제공하기에 충분합니다.
그림 7: TR-602N 송풍기, S-433L 후드, TR-627 벨트 및 기타 부품이 포함된 TR-600-ECK(Easy Clean PAPR 키트)(이미지 출처: 3M)
이 키트 기반 접근 방식은 규정 준수 및 교육도 간소화합니다. TR-600-ECK를 표준 플랫폼으로 인증함으로써, 안전 관리자는 사용, 검사 및 오염 제거를 위한 단일 통합 교육 프로토콜을 만들 수 있습니다. 이 방법은 작업자 간의 혼란, 부적절한 유지 보수, 규정 준수의 공백을 초래할 수 있는 서로 다른 PPE를 혼합하여 관리하는 방식과는 크게 대조됩니다.
이 섀시가 인증을 받으면, 시설에서는 적절한 헤드기어를 소모품으로 조달하고 S-433L-5와 같은 일회용 후드로 확장하여 일일 생산 수요를 충족할 수 있습니다. 이 2단계 조달 전략, 즉 핵심 키트를 인증한 다음 소모품 후드를 확장하는 방식은 멸균 제조를 위한 규정을 준수하는 엔드투엔드 시스템을 구축하는 효율적인 접근 방식입니다.
결론
클린룸에서 엔지니어는 오염을 발생시키는 주요 위험 요소입니다. 이들이 착용하는 개인 보호 장비는 해당 엔지니어로부터 프로세스를 보호할 수 있도록 설계되어야 합니다. 다공성 소재와 비잠수식 전자 장치를 갖춘 표준 산업용 PAPR은 규정 준수 및 오염에 대한 책임이 있습니다. 위험 요소를 없애기 위해서는 오염 제거가 가능한 전자 장치(IP67), 비다공성 부속품, 일회용 프로토콜을 통합하는 진정한 시스템 접근 방식이 필요합니다.
따라서 프로세스 엔지니어는 작업자의 안전 뿐만 아니라 프로세스 안전 사양을 기준으로 PPE를 평가해야 합니다. 3M Versaflo TR-600과 같은 전용 시스템으로 업그레이드하면, 작업자의 편의성과 공정 무결성 및 수율 보호에 대한 필수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.