경제적인 3상 모니터 계전기를 사용하여 고가의 기계를 보호하는 방법

작성자: Art Pini

DigiKey 북미 편집자 제공

난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템, 수 처리자재 관리, 기계 공구, 해양 및 항공 분야에서 발견되는 대부분의 상업용 기계와 산업용 기계는 3상 모터로 구동됩니다. 이러한 안정적인 장치도 다양한 결함 조건에 의해 손상될 수 있습니다. 결함 조건을 신속하게 해결하지 않을 경우 고장으로 이어지거나 최소한 작동 수명이 단축되어 다운타임과 수리 비용이 크게 증가할 수 있습니다.

위상 모니터링 계전기를 사용하여 이러한 오류를 감지한 후 작업자에게 알려서 영구히 손상되기 이전에 기계를 멈출 수 있습니다. 이러한 계전기는 세 개의 위상이 모두 있는지, 시퀀스가 올바른지, 위상 전압이 올바른 범위 내에 있는지 감지할 수 있습니다. 오류가 발생하면 계전기는 접점 세트를 열어서 경보 조건을 시작하거나 기계 전력을 차단할 수 있습니다.

다양한 위상 감지 계전기를 사용하여 광범위한 전압, 3상 구성, 오류 조건을 처리할 수 있습니다. 이 기사에서는 잠재적인 모터 장애 모드와 위상 감지 계전기의 작동 방식을 설명한 다음 Carlo Gavazzi의 실제 사례를 사용하여 3상 모니터링 계전기의 선택과 응용 분야에 대해 살펴봅니다.

3상 모터 장애 모드

다양한 산업에서 발생하는 일반적인 결함은 3상 전원 및 3상 전원이 모터에 미치는 영향과 관련이 있습니다. 세 위상 중 하나가 손실되거나 위상 전압의 균형이 맞지 않을 경우 나머지 위상에서 정상치보다 높은 전류가 모터에 공급되어 기계에서 출력이 부족하고 과도한 진동이 발생할 수 있습니다. 마찬가지로 부족 전압과 과전압이 발생하면 모터에서 동일한 부하를 구동하기 위해 전류를 높이게 되므로 모터 수명이 단축될 수 있습니다.

또한 잘못된 위상 시퀀스는 모터를 역방향으로 작동하여 모터 부하의 측면에서 재앙과도 같은 결과를 초래할 수 있습니다.

위상 모니터링 계전기 기능

위상 모니터링 계전기는 3상 전원의 상태와 관련된 다양한 기능을 수행합니다. 위상 모니터링 계전기는 모니터링의 대상인 3상 라인을 통해 구동됩니다. 모든 위상 모니터링 계전기는 위상 시퀀스와 위상 전압 손실을 모니터링합니다. 위상이 모두 있고 전력 시퀀스가 올바르면 계전기가 작동합니다. 위상이 손실되거나 위상 시퀀스가 잘못된 경우 계전기의 동력이 차단됩니다. 또한 일부 위상 모니터링 계전기는 세 위상 모두에 대한 전압 레벨을 모니터링합니다. 전압 결정에서는 실효값(TRMS) 측정을 사용하며 진폭이 사전 설정된 임계값보다 작아지면 계전기를 멈춥니다. 일부 장치에서는 동일한 진폭 감지 기능을 제공하지만 제한 설정을 사용자가 조정할 수 있습니다. 다양한 계전기 모델에서 위상 비대칭과 허용 오차 범위를 모니터링합니다. 모든 계전기는 전압 레벨 또는 비대칭 문제로 인해 스퓨리어스 활성화를 방지하기 위해 작동하기 전에 지연 시간이 있습니다. 일부 모델에서는 지연을 프로그래밍할 수 있습니다.

위상 모니터링 계전기 옵션

3선 구성에 대한 위상 감지 계전기의 예로는 Carlo Gavazzi Inc.의 DPA01CM44가 있습니다(그림 1). 이 계열은 3상 전원으로 구동되며, 230VAC, 400VAC, 600VAC 및 690VAC 전압으로 작동되는 모델을 사용할 수 있습니다. 이러한 계전기는 DIN 레일에 실장되며, 플러그인 버전을 사용할 수도 있습니다. 계전기 출력 구성은 단극 쌍투(SPDT) 또는 이중 SPDT 접점입니다.

Carlo Gavazzi의 DPA01CM44(DIN 레일 실장 위상 모니터링 계전기) 이미지그림 1: DPA01CM44는 SPDT 계전기 접점 출력을 사용하는 208VAC ~ 480VAC 3상 라인용 DIN 레일 실장 위상 모니터링 계전기입니다. (이미지 출처: Carlo Gavazzi Inc.)

정상 전압 조건에서 계전기가 작동됩니다. 즉, 계전기 출력의 상시 개방(NO) 접점이 닫히고, 상시 폐쇄(NC) 출력 접점이 열립니다. 계전기는 100ms 이내에 작동하며 전면 패널의 상태 LED는 전원 켜기 및 계전기 활성화를 나타냅니다.

DPA01 위상 모니터링 계전기를 설치하여 3상 라인을 모니터링하거나(그림 2의 예제 1), DPA01 위상 모니터링 계전기를 3상 모터와 연결할 수 있습니다(예제 2).

Carlo Gavazzi의 DPA01 계열 3상 모니터 계전기를 위한 예제 응용 분야 이미지그림 2: DPA01 계열 3상 모니터 계전기의 응용 분야 예 예제 1(왼쪽)은 3상 라인을 모니터링하기 위해 연결된 경우를 보여줍니다. 예제 2(오른쪽)는 3상 라인을 모니터링하는 데 사용되는 경우를 보여줍니다. (이미지 출처: Carlo Gavazzi Inc.)

어느 응용 분야에서든 오류 조건이 발생하면 적절한 방식으로 계전기에 연결된 접촉기가 연속 3상 회로를 열고, 모니터링 계전기는 전원에 연결된 상태로 유지됩니다. 모터 없이 3상 라인을 모니터링하도록 연결된 경우 누락된 입력 레벨이 큰 폭으로 떨어지므로 부동 위상을 문제 없이 감지할 수 있습니다. 모니터를 모터에 연결한 경우 모터를 작동하면 내부 유도 커플링으로 인해 누락된 위상이 다시 생성됩니다. 계전기는 진폭이 공칭 3상 전압의 85% 미만일 경우 누락된 위상을 감지하도록 설정됩니다. 따라서 모터 재생이 공칭 선간 전압의 85% 미만인지 확인해야 합니다.

과전압 또는 부족 전압 임계값을 맞춤 설정해야 하는 경우 Carlo Gavazzi의 DPB01CM48 다기능 위상 모니터링 계전기를 사용할 수 있습니다. 이 계전기는 과전압 및 부족 전압 조건과 손실된 위상 및 부적절한 위상 시퀀스를 감지합니다. 과전압 및 부족 전압 임계값 레벨은 사용자가 전면 패널 스위치를 통해 조정할 수 있습니다(그림 3).

Carlo Gavazzi의 DPB01CM48 다기능 위상 모니터링 계전기 이미지그림 3: DPB01CM48 다기능 위상 모니터링 계전기는 위상 손실, 위상 시퀀스, 전면 패널 제어를 사용하여 선택 가능한 과전압 및 부족 전압 임계값을 모니터링합니다. 사용자는 과전압 및 부족 전압 작동용 계전기의 작동 지연을 조정하여 과도 작동을 최소화할 수 있습니다. (이미지 출처: Carlo Gavazzi Inc.)

이 계전기 역시 DIN 레일에 실장되며 델타 및 star/wye 3상 토폴로지를 모두 지원합니다. 사용자 프로그래밍 가능 전압 범위를 380VAC, 400VAC, 415VAC, 480VAC 선간 전압 및 220VAC, 230VAC, 240VAC, 277VAC 상전압으로 선택할 수 있습니다. 회로 토폴로지와 전압 범위는 내부 딥 스위치를 사용하여 설정합니다. DPB01 제품군의 개별 모델이 저전압 범위를 처리합니다.

계전기의 전면 패널에 3개의 제어 손잡이가 있습니다. 위쪽 손잡이는 공칭 전압의 -2% ~ -22% 사이에서 저전압 임계값을 설정하고, 가운데 손잡이는 공칭 전압의 2% ~ 22% 사이에서 고전압 임계값을 설정하고, 아래쪽 제어 손잡이는 10ms ~ 30초 사이에서 작동 지연을 설정하는 데 사용됩니다. 지연은 실수로 계전기를 넘어뜨려서 과도 전압 중에 단락이 발생하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

계전기의 전면 패널에는 상태를 나타내는 세 개의 LED가 있습니다. 녹색 LED는 전원이 켜진 상태를 나타내고, 노란색 LED는 계전기 전원이 인가된 상태를 나타냅니다. 경보 이벤트가 있는 경우 노란색 LED가 꺼지고 타임아웃 후 계전기 전원이 차단되고 빨간색 LED가 깜박입니다. 오류가 과전압 또는 부족 전압 조건에 해당하는 경우 빨간색 LED가 2Hz 주파수로 깜박이고 타임아웃 후 계전기 전원이 차단됩니다. 손실된 위상 또는 잘못된 위상 시퀀스가 발생할 경우 200ms 이내에 계전기 전원이 차단되고 오류 조건이 유지되는 동안 빨간색 LED가 5Hz 속도로 깜박입니다.

DPC01DM69 위상 모니터링 계전기에는 Carlo Gavazzi의 최대 기능이 설정되어 있습니다(그림 4). 이 DIN 레일 실장 계전기는 위상 시퀀스, 위상 손실, 과전압, 부족 전압, 위상 대칭, 허용 오차 범위를 모니터링합니다.

LED가 탑재된 Carlo Gavazzi의 DPC01DM69 DIN 레일 실장 위상 모니터 계전기 이미지그림 4: DPC01DM69는 계전기 상태(노란색), 경보 상태(빨간색) 및 전력 상태(녹색)를 나타내는 LED가 왼쪽 모서리에 탑재된 DIN 레일 실장 위상 모니터 계전기입니다. 제어기는 허용 오차 범위/비대칭 또는 과전압/부족 전압 임계값 및 계전기 지연을 설정합니다. (이미지 출처: Carlo Gavazzi Inc.)

DPC01DM69는 작동 전압 범위 및 3상 토폴로지 선택의 측면에서 DPB01CM48과 비슷하게 작동합니다. 이 계전기에는 전원 켜기 지연(1초 또는 6초), 출력 구성(이중 SPDT 접점 세트 또는 단일 쌍극 쌍투(DPDT) 접점 세트), 과전압/부족 전압 또는 비대칭/허용 오차 범위 모니터링 기능을 선택하기 위한 추가 딥 스위치가 있습니다.

DPC01CM69는 경보 유형에 따라 세 가지 모드로 작동됩니다. 위상 손실 또는 잘못된 위상 시퀀스 이벤트가 발생할 경우 출력 계전기 1 및 2의 전력이 차단됩니다. 과전압 또는 비대칭 이벤트가 발생하면 사전 설정된 지연 1 종료 후 출력 1 계전기의 전력이 차단되고, 부족 전압 또는 허용 오차 범위 이탈 이벤트가 발생하면 사전 설정된 지연 2 종료 후 출력 2 계전기의 전력이 차단됩니다. 이중 출력 배열을 사용하면 다양한 경보 이벤트에 훨씬 유연하게 대응할 수 있습니다.

비대칭은 전원 품질을 나타내며 선간 전압 최대 편차의 절대값을 3상 시스템의 공칭 전압으로 나눈 값으로 정의됩니다. 허용 오차 범위는 전원 품질을 나타내며 공칭 전압 기준 선간 전압 최대 편차의 절대값을 3상 시스템의 공칭 전압으로 나눈 값으로 정의됩니다(그림 5).

3상 전원의 비대칭 및 허용 오차 범위 방정식 이미지그림 5: 3상 전원의 비대칭 및 허용 오차 범위 방정식 (이미지 출처: Carlo Gavazzi Inc.)

일반적으로 3상 모터의 과열을 방지하기 위해 3상 라인 불균형은 2% 미만이어야 합니다. DPC01CM69의 비대칭 및 허용 오차 범위는 2% ~ 22%를 포괄합니다.

결론

다양한 업종에서 3상 AC 모니터링은 손상된 모터로 인한 다운타임으로 많은 비용이 드는 것을 방지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 목표를 쉽고 효과적으로 달성하기 위해 Carlo Gavazzi는 가장 정교한 측정 기술을 사용하여 설계하고 설정하기 쉬운 다양한 3상 모니터 계전기를 제공합니다. 이러한 계전기는 위상 손실과 위상 시퀀스를 모니터링하는 간단한 장치부터 과전압, 부족 전압, 위상 비대칭 및 허용 오차 범위를 추가적으로 감지하는 더 복잡한 모니터까지 다양합니다. 이러한 위상 모니터 계전기는 3상 전원 문제로 인해 고가의 기계가 손상되는 것을 방지합니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur(Art) Pini는 DigiKey의 기고 작가입니다. Art는 뉴욕시립대에서 전기공학 학사 학위를 취득하고 뉴욕시립대학교에서 석사 학위를 취득했습니다. 그는 전자 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓았으며 Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, Nicolet Scientific에서 주요 엔지니어링 및 마케팅 역할을 담당했습니다. Art는 오실로스코프, 스펙트럼 분석기, 임의 파형 생성기, 디지타이저, 전력계와 관련된 측정 기술과 폭넓은 경험에 관심을 갖고 있습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자