통합된 고급 센서를 통해 최신 건물을 위한 IAQ 모니터링 설계
DigiKey 북미 편집자 제공
2026-01-20
가정, 사무실, 학교에서 사람들은 많은 시간을 실내에서 보냅니다. 미국 환경보호국(EPA)에 따르면, 미국인들은 전체 시간 중 약 90%를 실내에서 보내며, 실내의 오염 물질 농도는 실외보다 2배 ~ 5배 더 높습니다. EPA에 따르면 실내 공기질(IAQ)에 영향을 미치는 오염 물질은 대부분 해당 건물 내부에서 발생하지만 일부는 실외에서 유입되기도 합니다.
공기질은 인간의 건강과 웰빙에 직접적으로 연결되기 때문에 IAQ 모니터링은 점점 더 중요해지고 보편화되고 있습니다. 공기질 센서의 발전에 힘입어, 규제 요구 사항은 이러한 솔루션에 대한 관심을 더욱 촉진하고 있습니다.
실내 및 실외 오염원
실내 공기 오염에 기여하는 일반적인 원인에는 담배 연기, 연료를 연소하는 기기, 목재 및 석탄을 태우는 벽난로, 건축 자재와 가구류뿐만 아니라 세정제, 페인트, 방향제와 같은 가정용 제품이 포함됩니다. 연기와 화재는 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM)를 실내 환경으로 직접 방출할 수 있고, 가정용 제품은 휘발성 유기 화합물(VOC)을 포함한 다양한 화학 물질을 실내 공기로 직접 유입시킬 수 있습니다.
상대 습도(RH)와 온도 또한 사람의 쾌적감, 건강, 그리고 공기 중 다른 오염 물질의 농도에 영향을 미치기 때문 중요한 IAQ 파라미터로 간주됩니다.
실외에서 굴뚝 연기 같은 대기 오염 물질은 창문, 환기 시스템, 구조물의 균열을 통해 다시 실내로 유입될 수 있으며, 건물 기초에서 발생하는 라돈 역시 균열이나 틈새를 통해 들어올 수 있습니다. 또한 건물 거주자가 샤워, 요리, 청소 시 물을 사용할 때 상수도에 포함된 휘발성 화학 물질이 실내 공기를 오염시킬 수도 있습니다. 더 나아가, 사람들이 건물에 들어올 때 신발과 옷에 묻은 흙과 먼지뿐만 아니라 그 입자에 부착된 오염 물질도 무의식적으로 함께 들여오게 됩니다.
또한 실내 공기에는 바이러스, 박테리아, 동물의 비듬, 집먼지, 진드기, 꽃가루 같이 사람, 동물, 식물에 의해 생성되는 생물학적 오염 물질이 존재합니다.
공기 오염으로 인한 건강 위험
좋은 공기질은 인간의 건강에 매우 중요합니다. 공기질이 좋지 않으면 호흡기 질환부터 피로와 알레르기, 눈, 코, 목의 자극에 이르기까지 다양한 문제를 초래할 수 있습니다. 실내 공기 오염 물질과 관련된 다른 심각한 건강 문제로는 심장 질환과 암이 있습니다.
라돈, CO, 레지오넬라균과 같은 일반적인 실내 오염 물질과 건강 악화 문제 사이의 연관성은 잘 알려져 있습니다. 예를 들어, 인체 발암 물질로 알려진 라돈은 비흡연자가 폐암에 걸리는 주요 원인입니다. 실내 환경에서 높은 농도의 CO에 단기간 노출되는 것만으로도 치명적일 수 있습니다. 또한, 레지오넬라균에 노출되어 발생하는 폐렴의 일종인 레지오넬라증은 유지 보수가 제대로 이루어지지 않은 공조, 난방 시스템, 온수 욕조, 배관 시설이 있는 건물과 밀접한 관련이 있습니다.
건강한 건물 환경 표준 및 규정 준수
수년간 실내 IAQ 모니터링 및 유지 관리를 위한 여러 표준이 수립되었습니다. 주거용 및 상업용 건물 소유주 모두 거주자의 웰빙을 보장하기 위해 가능한 한 이러한 표준을 준수하는 것이 중요합니다.
이러한 지침을 제공하는 기관으로는 미국 EPA, 세계보건기구(WHO), 직업안전보건청(OSHA), 미국 난방냉동공조학회(ASHRAE), WELL Building Institute가 있습니다. 양호한 IAQ를 모니터링하고 유지하기 위한 시스템을 요구하는 잘 알려진 건물 표준으로는 캘리포니아 에너지 위원회가 개발한 캘리포니아 Title 24(CA 24)와 미국 글로벌 빌딩 위원회(USGBC)의 에너지 및 환경 설계 리더십(LEED) 등급 시스템이 있습니다. 특히 RESET Air Standard는 중요한 IAQ 파라미터의 실시간 데이터 기반 측정에 중점을 둔, IAQ 모니터링 및 인증에 대해 세계적으로 인정받는 벤치마크입니다.
공기 오염을 정확하게 모니터링하는 일체형 센서
Sensirion과 같은 센서 제조업체에게 관련 건물 표준을 준수하는 것은 시장의 기대를 충족하는 데 필수적입니다. 따라서, 이러한 제조업체들은 RESET, WELL, CA24, LEED를 충족하는 제품을 설계하고 구축해 왔습니다. 또한 IAQ 파라미터를 모니터링하기 위해 여러 개의 센서가 필요한 기존 제품과 달리, Sensirion은 구현이 용이한 소형 모듈 형태의 통합 솔루션인 SEN6x 센서 플랫폼(그림 1)을 개발함으로써 이 과정을 단순화했습니다.
이 제품은 통합 알고리즘을 활용해 PM1, PM2.5, PM4, PM10, RH, 온도, VOC 지수, NOx, 이산화탄소(CO2) 및/또는 포름알데히드(HCHO)를 포함한 최대 9가지 환경 파라미터를 측정할 수 있습니다.
그림 1: 일체형 SEN6x 센서 플랫폼은 최대 9개의 환경 파라미터를 측정할 수 있습니다(이미지 출처: Sensirion AG).
SEN6x 모듈의 핵심 부품은 SPS6x로 알려진 소형화된 미세 전자 기계 시스템(MEMS) 기반 PM 감지 장치입니다. 특허받은 기하학적 배열, 고급 MEMS, 패키징 기법을 통해 광원, 검출기, 신호 처리, 알고리즘을 하나의 비용 효율적인 콤팩트한 솔루션으로 통합하여 PM1, PM2.5, PM4, PM10을 측정할 수 있습니다. 온보드 알고리즘은 산란된 빛을 분석해 입자의 크기 분포와 질량 농도를 결정합니다. 혁신적인 칩 스케일 PM 감지 기술과 특허받은 시스 플로를 결합함으로써, SEN6x 센서는 매우 낮은 전력을 소비하면서 탁월한 방진 기능과 긴 수명을 제공합니다.
이 계열에서 제공되는 주요 모델은 SEN66으로, PM, RH, 온도, VOC, NOx, CO2를 측정할 수 있습니다. 사용자가 통합 센서 모듈에서 신뢰성 높은 온도 값을 더 빠르게 얻을 수 있도록 SEN66에는 Sensirion의 독자적인 STAR(Temperature Acceleration Routine) 엔진이 적용되어 있습니다. 이 엔진은 최종 제품이 열적으로 안정된 상태에 도달하기 전에 온도 값을 동적으로 추정합니다.
응용 제품 개발을 위해 Sensirion은 SEK-SEN66 평가 키트를 제공합니다(그림 2). 이 키트에는 여러 오염 물질을 측정할 수 있는 SEN66 통합 센서 노드, 어댑터 케이블, 프로토타이핑용 점퍼 전선 세트가 포함되어 있습니다.
그림 2: SEK-SEN66 평가 키트에는 통합 센서 모듈, 어댑터 케이블, 그리고 연결 및 프로토타이핑을 위한 점퍼 전선 세트가 포함되어 있습니다(이미지 출처: Sensirion AG).
Sensirion의 사용자 친화적인 소프트웨어 ControlCenter를 사용하기 위해서는, 센서와 호스트 컴퓨터 간 인터페이스를 제공하는 SEK-SensorBridge(그림 3)를 별도로 구매해야 합니다.
그림 3: SEK-SensorBridge는 센서 평가를 위한 Sensirion의 범용 인터페이스 도구입니다(이미지 출처: Sensirion AG).
SEK-SensorBridge 기술 안내서는 어댑터 케이블을 사용해 센서 평가 기판을 SensorBridge에 물리적으로 연결하는 방법과, USB 케이블을 통해 PC에 연결하는 방법을 설명합니다.
개별 IAQ 센서
Sensirion은 또한 여러 개별 CO2, RH, 온도 센서를 제공합니다. CO2 모니터링을 위해 SCD43 및 STCC4의 두 가지 주요 모델이 제공됩니다(그림 4). SCD43이 광음향 방식의 비분산 적외선(NDIR) CO2 센서인 반면, STCC4는 열전도도 감지 기법을 구현합니다. 차세대 CO2 센서로 명명된 STCC4는 콤팩트한 전자 장치에 통합할 수 있도록 Sensirion 제품 중 가장 작은 실장 면적(4mm × 3mm × 1.2mm)을 가집니다.
그림 4: STCC4는 콤팩트한 전자 장치를 위한 최소 폼 팩터 중 하나를 제공합니다(이미지 출처: Sensirion AG).
실내 RH 및 온도 파라미터가 중요한 응용 분야를 위해, 개별 SHT4x 계열은 감소된 전력 소비로 높은 정확도를 제공합니다. 배터리 구동식 모바일 장치에 맞게 제작된 이 제품은 RESET 및 WELL 표준도 충족합니다.
결론
IAQ 모니터의 평가 및 응용을 간소화하기 위해, 센서 전문업체 Sensirion은 여러 개의 센서를 알고리즘 및 소프트웨어와 통합하는 일체형 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 콤팩트한 단일 모듈을 사용하여 광범위한 공기질 파라미터를 정확하게 측정할 수 있습니다. 통합 센서 모듈은 비용과 시장 출시 기간뿐만 아니라 에너지 사용도 줄입니다. 동시에, Sensirion은 작은 크기, 높은 정확도, 장기적 안정성, 손쉬운 통합으로 알려진 개별 센서도 제공합니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.