고임피던스 접지 결함 감지 : 표준 GFDI의 한계 및 능동형 진단 솔루션

작성자: Rakesh Kumar, Ph.D.

DigiKey 북미 편집자 제공

태양광 작동 및 유지 보수(O&M)에서 인버터 상태 표시기는 시스템 상태에 대한 주요 지표입니다. 그러나, 정상 작동 상태라고 해도 반드시 시스템에 결함이 없다고 할 수는 없습니다. 표준 인버터 접지 결함 감지 중단(GFDI) 장치에는 불필요한 동작을 방지하도록 설계된 감지 임계값이 있습니다. 결과적으로, 이러한 임계값 아래로 떨어지는 누설 전류는 감지되지 않을 수 있습니다.

이러한 전류는 대개 차단을 트리거하기에 충분하지는 않지만, 장기적 절연 성능 저하 및 장비 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 기사에서는 표준 GFDI의 기술적 한계, 고임피던스 결함의 물리학, 1500V 어레이에서 이러한 결함을 찾을 때 마주하는 실질적인 과제를 살펴봅니다. 그런 다음 침습적 문제 해결에서 비접촉식 능동형 진단으로의 전환을 살펴보고, 신호 주입 기술이 숨겨진 결함을 식별하여 운영 효율 및 자산 수명을 어떻게 향상시키는지 자세히 알아봅니다.

표준 GFDI의 한계

표준 접지 결함 보호는 일반적으로 퓨즈 기반 감지(변압기 기반 중앙 인버터에서 주로 사용) 또는 잔류 전류 감지기(RCD)(변압기가 없는 스트링 인버터에서 주요 사용) 중 한 가지 방법을 사용합니다.

두 시스템 모두 최소 암페어 임계값을 기반으로 작동합니다. 퓨즈 기반 시스템은 일반적으로 회로를 여는 데 1A 이상의 결함 전류가 필요합니다. RCD는 감지 임계값이 약 300mA로 일반적으로 더 민감합니다. 그러나 느린 절연 파괴, 습기 침투 또는 배선 마모로 인한 결함은 종종 이 수준(예: 50mA ~ 100mA)보다 훨씬 낮은 누설 전류를 갖는 고임피던스 연결에서 시작됩니다.

전기적으로 이 누설은 트립 임계값 이하로 유지되며 인버터에서 정상적인 작동 누설로 처리됩니다. 그러나 물리적으로는 표면을 가로질러 전류가 흐르면서 열을 발생시켜 탄화 및 더 심한 절연 손상을 초래합니다.

아침 이슬과 같은 환경적 요인으로 인해 일시적으로 결함의 저항이 낮아져 전류가 흐를 수 있습니다. 수분이 증발하면 저항이 증가하여, 수동 모니터링으로는 결함을 감지할 수 없게 됩니다. 컨덕터의 물리적 손상은 그대로 남아 있어 열 주기가 진행될 때마다 악화될 수 있습니다.

감지되지 않는 결함의 위험성

플로팅 또는 고임피던스 접지 시스템에서 단일 접지 결함이 발생하면, 이 결함이 발생한 컨덕터의 전위가 접지에 고정됩니다. 시스템이 계속 작동할 수는 있지만 이러한 상태는 두 번째 결함이 발생할 경우 전류의 복귀 경로를 생성합니다.

반대 극성의 컨덕터에서 두 번째 접지 결함이 발생하면 전류가 인버터의 부하 및 GFDI 보호 메커니즘을 우회할 수 있습니다. 이렇게 하면 어레이의 랙 또는 도관을 통해 DC 단락 회로가 생성됩니다.

기존 문제 해결 방법의 한계

접지 결함이 의심되는 경우 표준 문제 해결 절차에는 종종 스트링을 분리하는 작업이 포함됩니다. 기술 전문가는 컴바이너 박스에서 전압을 측정한 다음 결함을 분리하기 위해 스트링을 순차적 및 물리적으로 분리합니다.

1,500V 시스템에서 이 프로세스는 특정 위험을 초래합니다. MC4 커넥터의 결합 및 분리가 반복되면 시일과 접점의 성능이 저하되어 습기가 유입되거나 저항이 증가할 수 있습니다. 또한 접지 전압 방식은 기술 전문가가 직접 계산을 수행하여 결함의 위치를 추정해야 합니다.

또한 디지털 멀티미터(DMM)나 절연 저항 테스터(IRT)와 같은 수동적 도구는 이러한 맥락에서 작동에 한계가 있습니다. DMM은 전압의 존재를 식별하지만 누출 위치를 정확히 파악하지는 못합니다. IRT는 정확한 절연 특성을 제공하지만 시스템의 동력을 차단하고 회로를 분리해야 하므로 설정 시간이 늘어납니다.

간헐적인 결함은 수동적 도구에 특정한 문제를 야기합니다. 습한 상태에서 활성화된 결함은 기술 전문가가 도착할 무렵에는 건조되어 전압 및 저항 값이 정상으로 판독될 수 있습니다. 수동적 도구는 테스트 시점에 전기적으로 활성화되지 않은 결함을 찾을 수 없습니다. 표 1은 이러한 표준 테스트 방법과 고급 접지 결함 위치 찾기 방법을 나란히 비교한 것입니다.

테스트 방법 절연 저항 테스트(IRT) 접지 전압 테스트 고급 접지 결함 위치 테스트
적합한 대상
  • 명확한 결함
  • 일부 간헐적 결함
  • 명확한 결함
  • 대략적인 결함 위치
  • 명확한 결함
  • 고저항 결함
  • 시스템 매핑
  • 정밀한 결함 위치
사용 사례
  • 초기 결함 분리
  • 스트링에서 이상 징후 비교
  • 결함 위치 추정
  • 전압 차이를 측정하여 결함 식별
  • 신속한 진단 및 결함 위치 식별
  • 개방 회로 또는 레이아웃 문제
제한 사항
  • 정확한 위치를 제공하지 않음
  • 스트링 연결 해제 필요
  • 스트링 연결 해제 필요
  • 간헐적 결함의 경우 효과가 떨어짐
  • 교육 필요
  • 고용량 및 고저항 시스템에서는 부정확한 결과를 반환할 수 있음

표 1: 기존 테스트 방법이 간헐적이거나 임피던스가 높은 결함을 효과적으로 찾아내지 못하는 이유(이미지 출처: Fluke)

Fluke GFL-1500을 사용한 능동형 진단 기술

Fluke Electronics GFL-1500 태양광 접지 결함 로케이터는 유틸리티 규모 및 상업용 PV 시스템을 위해 설계된 종합적인 문제 해결 솔루션입니다. 그림 1과 같이 이 키트에는 추적 가능한 신호를 주입하는 송신기, 케이블 경로를 따라 결함을 정확히 찾아내는 수신기, 컨덕터를 분리하지 않고 결함이 있는 스트링을 분리하는 신호 추적 클램프의 세 가지 필수 부품이 포함되어 있습니다.

Fluke GFL-1500 태양광 접지 결함 로케이터 이미지그림 1: Fluke GFL-1500 태양광 접지 결함 로케이터에는 종단 간 접지 결함 위치 확인을 위한 송신기, 수신기, 신호 추적 클램프가 포함되어 있습니다(이미지 출처: Fluke).

표준 GFDI 및 수동적 도구가 놓칠 수 있는 고임피던스 결함을 감지하기 위해 기술 전문가는 능동형 진단 방식을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 시스템에 신호를 주입하여 결함 경로를 추적합니다. Fluke GFL-1500 태양광 접지 결함 로케이터는 이 접근 방식을 활용합니다.

GFL-1500은 FaultTrack™ 기술을 사용하여 변조된 주파수 신호를 DC 시스템에 주입합니다. 이 제품은 결함 추적 시 6.25kHz로, 개방 회로 감지 시 32.764kHz로 작동합니다. 이러한 주파수는 신호의 선명도를 유지하여 일반적으로 신호 선명도가 떨어지는, 전기적 잡음이 많은 환경에서도 정확한 감지를 보장합니다.

신호 강도를 보장하면서 라이브 추적 중 안전을 유지하기 위해 송신기는 선택한 모드에 따라 출력 전류를 조정합니다. Array HIGH 모드에서는 30mA RMS를 출력하고, Unit HIGH 모드에서는 최대 120mA RMS를 출력할 수 있습니다. 또한 송신기는 이중 전원으로 작동합니다. 즉, 어레이의 고유 DC 전압이나 내부 배터리를 사용하여 작동할 수 있으므로 스트링에 동력이 공급되든 완전히 방전되든 상관없이 일관된 신호 주입을 보장합니다. 이를 통해 기술 전문가는 위험한 전류 레벨을 발생시키지 않고도 장거리에서 결함을 추적할 수 있습니다.

이 장치는 물리적 격리에 앞서 결함을 특성화하는 '분석' 모드를 제공합니다. 송신기를 컴바이너 박스에 연결하면 누설 저항과 접지 전압이 측정됩니다. 또한, 결함 저항이 특정 범위(예: ≈ <5kΩ, 10kΩ, 50kΩ, 최대 >1MΩ)로 범주화되어 기술 전문가가 인버터가 무시하고 있는 임피던스의 심각도를 시각화할 수 있도록 합니다. 그림 2는 이러한 진단 결과가 송신기 디스플레이에 표시되는 예를 보여줍니다.

송신기 디스플레이에 표시되는 진단 결과 이미지그림 2: 디스플레이는 결함 저항(예: <5kΩ)을 범주화하고 대지 전압을 측정하여 기술 전문가가 추적 전에 결함을 특성화할 수 있도록 합니다(이미지 출처: Fluke).

열악한 현장 조건에 맞게 제작된 송신기와 수신기는 IP54 등급의 방진 및 방수 기능을 제공하며 -20°C ~ +50°C의 온도 범위에서 작동합니다. 함께 제공되는 신호 클램프는 61mm(2.4in) 조(jaw) 개구부가 있어 500MCM 메인 케이블과 같은 대형 컨덕터를 수용할 수 있습니다. 또한 수신기는 어레이 모드에서 최대 4.75m(15.6ft)의 감지 범위를 제공하므로 기술 전문가가 안전한 거리에서 오버헤드 랙이나 깊은 케이블 트레이의 케이블을 추적할 수 있습니다.

비침습적 신호 추적 워크플로

GFL-1500을 사용하면 고전압 커넥터를 분리하지 않고도 결함 위치를 파악할 수 있습니다. 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.

  1. 분석: 기술 전문가는 그림 3과 같이 컴바이너 박스 또는 인버터의 양극 및 음극 버스바 및 접지 단자에 GFL-1500 송신기를 연결합니다. '분석' 기능은 진단 테스트를 실행하여 접지 결함의 존재 여부를 확인하고 해당 저항을 측정합니다.

분석 및 신호 주입을 위한 Fluke GFL-1500 배선 이미지그림 3: 분석 및 신호 주입을 위한 GFL-1500 배선(이미지 출처: Fluke)

  1. 주입: 기술 전문가가 신호 주입을 시작하면 GFL-1500은 시스템에 톤(tone)을 전송합니다. 이 작업은 전원이 공급된 시스템(최대 1500V)에서 수행할 수 있습니다.
  2. 추적: 기술 전문가가 GFL-1500 신호 추적 클램프를 사용하여 홈런 케이블을 스캔하면 클램프는 결함 전류를 전달하는 특정 스트링의 톤을 감지하여 기술 전문가가 전선을 분리하지 않고도 병렬 스트링 중에서 결함이 있는 회로를 식별할 수 있도록 합니다. 핸드헬드 수신기도 추적에 사용할 수 있지만, 명확한 분기 식별을 위해 병렬 스트링 분리가 필요할 수 있습니다.

여러 병렬 회로 내 활성 결함 경로 다이어그램그림 4: 퓨즈를 분리하지 않고도 클램프를 사용하여 여러 병렬 회로 중 활성 결함 경로를 식별합니다(이미지 출처: Fluke).

  1. 핀포인트: 기술 전문가는 수신기를 사용해 식별된 스트링을 따라 신호를 추적합니다. 정확한 감지를 위해서는 그림 5와 같이 장치를 컨덕터에 수직으로 배치해야 합니다. 신호 강도를 통해 결함의 위치를 확인할 수 있으며, 정확한 결함 지점에서 톤이 중지되거나 변경됩니다. 수신기는 시각적 신호 강도 바와 가변 피치 오디오를 모두 제공하므로 기술 전문가가 지형이나 상부 위험 요소를 주시하면서 결함 위치를 파악할 수 있습니다.

결함 위치를 정확히 파악하기 위한 수신기 방향 다이어그램그림 5: 결함 위치를 정확히 파악하려면 수신기를 배선 경로에 수직으로 유지하여 신호 감지를 최대화해야 합니다(이미지 출처: Fluke).

참고: 연결하기 전에 Fluke 393 FC 클램프 계측기와 같은 도구를 사용하여 전류 레벨을 확인하는 등의 표준 안전 절차를 따라야 합니다.

결론

인버터 상태 표시기는 작동 데이터를 제공하지만 포괄적인 안전을 보장하지는 않습니다. 태양광 자산이 노후화되고 1,500V 시스템이 표준이 되면서 시스템 안전과 수명을 위해 고임피던스 결함을 식별하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

Fluke GFL-1500과 같은 능동형 진단 도구를 도입하면, O&M 팀은 인버터의 감지 임계값 이하의 결함을 감지할 수 있습니다. 이 접근 방식은 침습적인 문제 해결 방법에 대한 의존도를 줄이고, 케이블 무결성을 유지하며, 감지되지 않은 접지 결함과 관련된 위험을 완화합니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자