안전성 및 유지보수성을 위한 제어판 설계

작성자: Kenton Williston

DigiKey 북미 편집자 제공

산업 자동화 시스템이 점점 더 복잡해짐에 따라 제어판 설계 시 더욱 신중하게 접근해야 합니다. 인체 공학에 대해 세심하게 주의를 기울이지 않으면 제어판이 어수선하고 혼란스럽게 되어 안전상의 위험, 작동 오류, 장기적인 유지보수 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 피하기 위해 설계자는 제어판을 직관적으로 작동하고 손쉽게 유지보수하는 데 도움이 되는 인적 요소에 우선 순위를 두어야 합니다.

이 기사에서는 제어판 설계와 관련한 문제애 대해 간략한 개요를 제공합니다. 그런 다음 Panduit의 솔루션 제품군을 소개하고 신뢰할 수 있는 시스템 성능을 지원하는, 더 안전하고 유지보수가 용이한 제어판을 생성하기 위해 이러한 솔루션이 함께 작동하는 방식을 보여줍니다.

케이블 관리 시스템이 중요한 이유

제어판 내의 많은 사용성 문제는 배선 문제에서 비롯됩니다. 일반적인 문제에는 명확하지 않은 부품 레이블, 뒤얽힌 배선, 중요 영역에 대한 접근의 어려움 등이 포함됩니다.

이러한 문제는 Panduit에서 제공하는 것과 같은 포괄적인 케이블 관리 시스템을 사용하는 전체론적 접근 방식을 통해 가장 잘 해결할 수 있습니다. 레이블, 전선 덕트, 케이블 타이, 케이블 마운트를 포함하여 함께 작동하도록 설계된 다양한 부품을 갖춘 이러한 시스템은 원활한 설치 및 신뢰할 수 있는 작동을 지원하는 깨끗하고 안전한 케이블 관리를 제공합니다.

배선 덕트를 통한 케이블 정리 및 보호

배선 덕트는 효과적으로 정리된 제어판의 기본 요소입니다. 배선 덕트는 케이블의 라우팅 및 보호를 위한 구조화 방법을 제공하므로 기술자가 전체 레이아웃을 이해하는 데 도움을 주고 우발적 분리의 위험을 줄입니다.

이러한 이점은 Panduct 유형 F 배선 덕트 제품군에서 확실하게 알 수 있습니다. 이 제품 라인은 덕트 측벽을 따라 교차하는 폐쇄형 섹션(핑거)과 개방형 공간(슬롯)을 가진 '핑거 앤 슬롯' 설계를 제공합니다. 슬롯은 0.5in(인치)의 간격으로 촘촘하게 배치되어 있어 고밀도 단자대 및 밀집하게 패킹된 부품에 깔끔하게 라우팅할 수 있습니다.

이 제품군의 슬롯은 너비가 0.2in에 불과하여 아웃바운드 케이블 주위에 꼭 맞으며, 핑거의 중간쯤 아래에 돌출부가 있어 전선을 고정하는 데 도움을 줍니다. 이러한 이중 제한 설계는 케이블 타이 및 배선 덕트 덮개에 대한 필요성을 줄여 주어 설치 및 유지보수를 간소화합니다. 더 큰 케이블 출구가 필요한 환경의 경우 통합 스코어라인(Scoreline) 덕분에 개별 핑거 또는 대형 측벽 섹션을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

이 제품군에는 1.25in x 3.13in 크기의 F1X3LG6(그림 1)부터 4.25in x 5.1in 크기의 F4X5LG6이 포함됩니다. 이러한 옵션을 통해 제품군은 공간이 제한적인 콤팩트한 제어판뿐만 아니라 복잡한 케이블 번들 관리가 필요한 대규모 설치에도 적합합니다.

유형 F 배선 덕트 제품군의 Panduit F1X3LG6 제품 이미지그림 1: 유형 F 배선 덕트 제품군의 F1X3LG6 제품은 1.25in x 3.13in 크기입니다(이미지 출처: Panduit)

4in 너비의 C4LG6(그림 2)과 같은 매칭 덮개는 사용이 드문 케이블을 가리고 보호하여, 우발적인 간섭의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

유형 F 배선 덕트 제품군용 Panduit C4LG6 덮개 이미지그림 2: 유형 F 배선 덕트 제품군의 C4LG6 덮개는 4in 너비입니다(이미지 출처: Panduit).

모든 Panduct 유형 F 덕트는 무연 PVC로 구성되었으며 RoHS, UL, CE, CSA 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 UL94V-0 가연성 등급으로, 전체 제품 범위에 걸쳐 지속적인 안전과 성능을 제공합니다.

케이블 타이를 사용하여 케이블 번들 고정 및 정리

케이블 번들링은 안전하고 직관적인 제어판 레이아웃을 유지하는 데 매우 중요합니다. 적절한 번들링은 시각적 명확성을 개선할 뿐만 아니라 우발적인 분리, 마모, 기계적 응력의 위험도 줄입니다.

케이블 타이를 선택할 때 설계자는 환경 노출, 인장 강도 요구 사항, 다른 패널 부품과의 재료 호환성과 같은 요소를 고려해야 합니다. 케이블 관리 시스템에 대한 UL 62275와 같은 산업 표준 준수는 장기적 신뢰성 및 안전성을 보장하는 데도 중요한 역할을 수행합니다.

Panduit는 다양한 요구 사항에 적합한 다양한 케이블 타이를 제공합니다. 두 가지 제품군 Pan-Ty PLT 계열Dome-Top Barb Ty BT 계열은 사용 가능한 다양한 옵션을 제공합니다. 두 제품군 모두 다양한 번들 지름 및 환경 노출을 수용할 수 있도록 여러 크기와 재료로 제공됩니다. 이 두 제품군의 주요 차이는 잠금 메커니즘에 있습니다.

Pan-Ty 케이블 타이는 여러 설치자에게 익숙한 메커니즘인 일체형 플라스틱 잠금 헤드를 사용합니다. 한 예로 PLT2I-M이 있습니다(그림 3). 실내용으로 설계된 PLT2I-M은 나일론 6.6으로 만들어지며 손쉬운 취급 및 빠른 설치를 위해 곡선형 팁을 제공합니다. 또한 최대 2.0in의 번들 지름을 지원하며 콤팩트하고 공간 제약적인 제어판 레이아웃에 적합합니다.

일체형 플라스틱 잠금 헤드를 갖춘 Panduit PLT2I-M 이미지그림 3: PLT2I-M은 일체형 플라스틱 잠금 헤드를 제공합니다(이미지 출처: Panduit).

더 높은 강도가 필요한 응용 제품의 경우 하나의 대안으로 Dome-Top 케이블 타이를 사용할 수 있습니다. BT4S-M0(그림 4)을 포함한 이러한 타이에는 무한한 조정 가능성과 뛰어난 유지력을 제공하는 스테인리스 강 잠금 바브가 있습니다. BT4S-M0은 UV와 기후에 대한 저항성이 뛰어난 검은색 나일론 6.6으로 만들어져 실외 환경에 적합합니다. 또한 최대 4.0in의 번들 지름을 수용하며 매끄럽고 둥근 에지를 사용하여 케이블을 보호하고 설치자의 편의성을 향상시킵니다.

스테인리스 강 잠금 바브를 갖춘 Panduit BT4S-M0 케이블 타이 이미지그림 4: BT4S-M0 케이블 타이에는 스테인리스 강 잠금 바브가 있습니다(이미지 출처: Panduit).

설치를 간소화하고 대형 타이의 지속적인 장력을 보장하기 위해 Panduit는 GTH-E 케이블 타이 건을 권장합니다(그림 5). 이 케이블 타이는 타이를 플러시하게 절단하고 주변의 케이블 번들에 손상을 줄 수 있는 날카로운 에지를 제거하여 설치 품질을 향상시킵니다. 또한 작업자의 피로를 최소화하고 작업 시간을 줄여 인체 공학적으로 도움이 됩니다.

Panduit GTH-E 케이블 타이 건 이미지그림 5: GTH-E 케이블 타이 건은 설치 프로세스를 간소화합니다(이미지 출처: Panduit).

케이블 타이 마운트로 케이블 번들 고정

케이블 마운트는 케이블 타이를 위한 안전한 고정점을 제공하여 번들을 제자리에 단단히 고정되도록 합니다. 케이블 마운트는 케이블이 덕트를 벗어나 최종 연결점까지 이어져야 하는 경우에 특히 유용하며, 깔끔한 레이아웃을 유지하는 데 도움을 주고 장기적 신뢰성을 지원합니다.

올바른 케이블 마운트를 선택하려면 패널 환경, 예상되는 기계적 응력, 설치 선호도를 평가해야 합니다. 접착식 마운트는 드릴링이 불가능한 레트로핏 또는 공간 제약적 영역에 이상적인 반면, 나사 실장 옵션은 뛰어난 하중 지지 역량 및 내진동성을 제공합니다.

Panduit는 다양한 기계 및 환경 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재료, 고정 방법의 여러 케이블 타이 마운트를 제공합니다. 대표적인 옵션 중 하나는 ABMM-A-C입니다(그림 6). ABS 플라스틱으로 구성된 이 마운트는 케이블 타이의 위치 지정 및 설치를 간소화하는 4방향 진입 구조를 특징으로 합니다. 이 마운트는 경하중용으로 설계되었으며, 연결을 위해 고무 기반 접착제를 사용하므로 드릴링 또는 기계적 고정이 불가능한 응용 제품에 매우 적합합니다.

Panduit ABMM-A-C 케이블 타이 마운트 이미지그림 6: ABMM-A-C 케이블 타이 마운트는 유연한 실장을 위해 4개의 개방구를 제공합니다(이미지 출처: Panduit).

고하중 요구 사항 또는 최대 안정성이 필수적인 영역의 경우 설계자는 TM3S10-C와 같이 기계적으로 고정되는 대체품을 선택할 수 있습니다(그림 7). 이 마운트는 #10(M5) 나사를 사용하여 고정되며 내구성이 좋은 나일론 6.6으로 제작되어 더 열악한 환경에도 적합합니다.

Panduit TM3S10-C 케이블 타이 마운트그림 7: 견고한 고정이 필요한 경우 TM3S10-C 케이블 타이 마운트는 나사로 제자리에 고정할 수 있습니다(이미지 출처: Panduit).

명확한 레이블링을 통해 안전 및 규정 준수 관련 문제 처리

명확하고 내구성 있는 레이블링은 제어판의 안전한 작동 및 효율적인 유지보수를 보장하는 데 필수적입니다. 전선 및 부품을 올바르게 식별하면 오류 위험을 줄이고, 산업 표준 준수를 지원하며, 유지보수 활동 동안 문제 해결 속도를 가속화합니다.

여러 산업에서, 명확한 레이블링은 모범 사례일뿐만 아니라 규정 요구 사항이기도 합니다. NFPA 79와 같은 표준은 사고를 방지하고 안전한 작동을 보장하기 위해 제어 회로의 적절한 식별을 의무화하여 내구적이고 식별이 용이한 레이블을 강조합니다.

Panduit는 제어판 환경의 고유한 문제에 대해 특별히 설계된 다양한 레이블링 솔루션을 제공합니다. 한 가지 다목적 옵션은 R100X150V1T를 포함한 Turn-Tell 레이블링 시스템(그림 8)입니다. 이러한 레이블은 전선 및 케이블 주위를 회전하도록 설계되어 있어, 밀집된 또는 공간 제약적 레이아웃에서도 최적의 가시성을 획득하기 위한 위치 재지정이 가능합니다. 셀프 라미네이팅 설계는 또한 강화된 내구성을 제공하여 인쇄된 정보를 마모, 습기 및 기타 환경 오염원으로부터 보호합니다.

Panduit Turn-Tell 레이블 이미지그림 8: Turn-Tell 레이블은 가시성 향상을 위해 케이블 주위를 회전할 수 있습니다(이미지 출처: Panduit).

고정 위치 레이블이 선호되는 응용 분야의 경우를 위해 S100X150VATY(그림 9) 열 전선 레이블은 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다. 이 레이블은 흰색의 인쇄 영역과 투명한 테일을 가진 셀프 라미네이팅 설계를 제공하여, 인쇄 영역을 밀봉 및 보호합니다. 1.0in x 1.5in 크기의 S100X150VATY는 중간 지름의 전선 및 케이블에 적합합니다. 비닐은 기름, 물, 마일드 용제에 대한 강력한 내성을 제공하므로 열악한 산업 환경에서도 시간이 지나도 중요한 식별 정보가 또렷하게 유지되도록 보장합니다.

Panduit S100X150VATY 열 전사 레이블 이미지그림 9: S100X150VATY 열 전사 레이블은 열악한 조건을 견딜 수 있는 내구성 있는 비닐로 제작됩니다(이미지 출처: Panduit).

레벨 생성 및 설치를 간소화하기 위해 Panduit는 TDP43ME-KIT(그림 10)를 통해 포괄적인 열 전사 인쇄 솔루션을 제공합니다. 이 키트에는 TDP43ME 프린터, Panduit Easy-Mark Plus 레이블링 소프트웨어, 검은색 하이브리드 리본(RMEH4BL), 필수 부속품(예: 롤 스탠드, 보호 케이스, S100X150VATY 레이블 스타터 롤)이 포함되어 있습니다. 이 시스템을 통해 기술자는 필요에 따라 고품질의 내구적 레이블을 생성하여 설치 동안 일관성 및 정확성을 보장할 수 있습니다.

Panduit TDP43ME 프린터 키트 이미지그림 10: Panduit TDP43ME 프린터 키트는 소프트웨어, 리본, 부속품을 비롯한 완전한 레이블링 솔루션을 제공합니다(이미지 출처: Panduit).

결론

사용자 중심의 설계는 최신 제어판의 안전 및 유지보수성을 보장하는 데 중요한 역할을 수행합니다. 높은 가시성의 레이블링, 다목적 배선 덕트, 안전한 케이블 타이 및 마운트, 인체 공학적 설치 도구를 포괄하는 통합 Panduit 시스템은 이러한 필요 사항을 바로 해결합니다. 이러한 솔루션을 구현하면 제어판의 안전성 및 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 설치와 유지 관리의 용이성 및 속도도 크게 개선할 수 있습니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston은 2000년에 전기 공학 학사 학위를 받았으며, 프로세서 벤치마크 분석가로 커리어를 시작했습니다. 그 후 EE Times 그룹에서 편집자로 일하면서 전자 산업을 위한 여러 간행물 및 컨퍼런스의 시작과 진행을 도왔습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자