DC 팬 고장 제어 및 보호 옵션

작성자: Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

잘 알려지고 널리 구현되어 온 열 관리 장치인 DC 팬은 강제 공기 대류 냉각을 제공하기 위해 개별적으로, 직렬로 또는 병렬로 사용할 수 있습니다. 다양한 기능과 비교적 간단한 작동으로, 수년간 최종 응용 제품의 열 프로파일 개선을 위한 신뢰로운 선택이 되어 왔습니다. 기본 물리학의 법칙에 따라, 팬이 생성하는 움직이는 공기가 열을 흡수한 다음 그 열을 장치 밖으로 내보내어 분산시킴으로써 부품을 효과적으로 냉각합니다. 그러나 DC 팬의 효율성은 여러 요인에 의해 영향을 받으며, 엔지니어가 DC 팬의 안정성과 효율성을 개선하기 위해 이용할 수 있는 기 능 및 옵션에 대해 더 잘 안다면 더 많은 이점을 누릴 수 있습니다.

자연 대류 및 강제 공기 대류 냉각 비교 구성도그림 1: 자연 대류 및 강제 공기 대류 냉각 비교(이미지 출처: Same Sky)

DC 팬 선택의 과정을 시작하려면 엔지니어가 최소 공기 유량 요구 사항 계산을 위해 몇몇 기본적인 열 분석 작업을 수행해야 합니다. 전형적인 열 분석 작업에는 열원, 주변 조건, 열 상승에 대한 모델링이 포함됩니다. 적합한 솔루션 구현을 위해서는 반드시 팬의 크기 및 방향, 응용 제품 내에서 공기 유량 경로 등의 기타 요인도 고려해야만 합니다. Same Sky의 블로그인 “적절한 Dc 팬 선택을 위한 공기 유량의 기본 사항 이해”에서 열 분석 및 선택 과정에 대한 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

열 분석을 마치고 적절한 크기와 기능의 팬을 선택하고 나면, 남은 작업은 팬을 구동하여 작동하도록 하는 것입니다. 어떤 시나리오에서는 팬을 쉼 없이 작동해야 하지만, 일반적으로 지속적인 강제 공기 냉각은 에너지 효율성에 위배되거나 장기적인 솔루션을 제공하지 않습니다. 오늘날의 DC 팬은 열 관리 기능을 향상시키는 제어, 모니터링 및 보호 옵션 모두를 설계자에게 제공합니다. 설계자가 더욱 앞선 팬 제어 기술의 이점을 누릴 수 있도록 이 기사의 나머지 부분에서 이러한 기능에 대해 다루게 됩니다.

온/오프 사이클링

위에서 언급했듯이 팬을 쉼 없이 작동하는 것은 온도에 민감한 부품을 냉각하는 데는 확실히 도움이 되지만, 이로 인해 전력이 소비되며, 팬에 사용되는 부품의 작동 수명은 한계가 있다는 사실이 간과됩니다. 팬이 작동할 때 다양한 응용 제품 및 환경에서 원하지 않는 가청 잡음도 발생합니다.

온도 설정값에 대한 팬의 온/오프 사이클링은 지속적인 팬 작동의 일부 단점을 보완할 수 있는 대체 접근 방식입니다. 온/오프 팬 제어 기술은 작동 시간을 제한하여 전력을 절약하고, 팬의 움직이는 부품에 가해지는 부담을 감소시키며, 온도가 설정값 아래로 떨어지면 팬이 꺼지므로 가청 잡음을 줄일 수 있습니다.

그러나 온/오프 팬 제어는 공기 유량 냉각에 있어 여러 면에서 너무 단순한 접근이기도 하며 몇 가지 단점도 있습니다. 먼저, 온/오프 제어 기술은 온도에 민감한 부품에 가열과 냉각이 반복되는 사이클을 제공합니다. 주요 부품에서 열 순환은 지속적인 고온에서의 작동보다 더 해롭거나 그 이상으로 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 이는 열 순환이 온도 계수에 변화를 일으켜 재료 및 납땜 연결 부위에 추가 부담을 초래하므로 조기 장애가 발생할 수 있기 때문입니다.

다음으로는, 피할 수 없는 열 오버슈트 문제가 있습니다. 이는 팬이 켜지는 시간에서부터 팬이 제공하는 강제 공기 유량이 실제로 냉각되기 시작하는 시간까지의 시간 지연을 의미합니다. 이 시간 지연동안 "팬 온" 설정값을 낮추지 않으면 부품의 과열이 발생할 수 있습니다. 또한 설정값을 낮추면 팬이 켜지는 데 걸리는 시간 및 가청 잡음이 발생하는 시간이 늘어납니다. 마지막으로, 보통 '채터링'으로 알려진 설정값 근처에서의 급속 온/오프 전환을 방지하기 위해 히스테리시스를 구현해야 합니다.

아래 그래프는 온/오프 팬 제어 응용 제품에서 발생하는 열 지연으로 인한 열 오버슈트 딜레마를 설명하는 데 도움이 됩니다. 이 그래프에는 단계적 변경(밝은 파란색)이 있는 원하는 설정값 온도가 팬의 온/오프 사이클링(녹색) 및 실제 온도(어두운 파란색)와 함께 표시됩니다.

열 오버슈트 및 지연을 초래할 수 있는 온/오프 팬 사이클링 구성도그림 2: 열 오버슈트 및 지연을 초래할 수 있는 온/오프 팬 사이클링(이미지 출처: Same Sky)

오늘날의 팬 제어 옵션

오늘날의 DC 팬은 설계자에게 열 관리 시스템을 더욱 정교하게 조정할 수 있는 다양한 제어 및 보호 옵션을 제공합니다. 이러한 고급 설계로 인해 기본 온/오프 팬 제어가 새로운 수준의 성능, 효율성, 안정성을 지니게 됩니다. 팬과 팬이 냉각시키는 부품에 손상이 가해지기 전에 문제를 감지하는 보호 옵션도 가능합니다. 아래에서 가장 일반적인 몇몇 팬 제어 및 보호 옵션을 소개합니다.

펄스 폭 변조

펄스 폭 변조(PWM)는 다양한 열 조건에 따라 팬 속도를 제어하고 변경하는 데 사용되는 일반적인 방법입니다. PWM 기반 가변 속도 제어는 팬 속도와 열 부하를 일치시키는 작동 역학에 맞추어 조정할 수 있는 고급 제어 알고리즘과 함께 사용하는 경우 작동 효율성이 향상됩니다.

비례 적분 미분(PI 및 PID) 폐쇄 루프 제어 전략을 채택하여이 방법을 사용하여 온/오프 팬 제어를 업그레이드할 수도 있습니다. 이러한 전략을 통해 공기 유량에 의해 원하는 설정값 온도로 조건이 유지되므로 부하 변경이 있는 경우에도 열 오버슈트 또는 언더슈트를 피할 수 있습니다.

내장형 회전 속도계 신호

내장형 회전 속도계는 폐쇄 루프 피드백 및 고급 팬 제어에 사용되며, 펄스 출력 신호의 주파수를 측정함으로써 팬의 회전 속도를 감지하고 보고합니다. 또한 팬이 전력 손실, 방해물 등으로 인해 작동을 멈추는 경우 사용자에게 이를 경고하는 잠금 센서의 역할도 합니다. 이러한 문제를 가능한 한 신속하게 감지할 수 있는 기능은 시스템 작동에 있어 대단히 중요한 이점이며, 적시 차단을 통해 온도에 민감한 부품을 보호해 줍니다.

자동 재시작 보호

자동 재시작 보호 기능은 팬 모터가 회전을 멈추게 되는 상황을 감지하여 자동으로 구동 전류를 차단합니다. 이는 팬 구동 회로를 보호하며 팬 컨트롤러에 구동 전류 차단으로 인한 즉각적인 문제를 알립니다.

회전 감지/잠금 센서

회전 감지/잠금 센서는 팬 모터의 작동 여부를 감지하기 위해 사용되며, 시동 단계 또는 작동 중에 발생하는 문제로부터 장치를 보호합니다.

요약

DC 팬은 응용 제품에서 과도한 열이 발생하는 경우 부품을 작동 한계 이내로 유지하고 열 방출을 개선하기 위한 용도로 많이 사용됩니다. 몇 가지의 기본적인 열 분석을 통해 팬을 선택하며 지속적으로 작동시킬 수도 있지만, 고급 팬 제어 및 보호 기능은 설계자에게 더 긴 작동 수명과 효율성을 제공할 수 있습니다. Same Sky는 다양한 크기, 공기 유량, 속도 및 제어를 갖춘 DC 팬 및 송풍기의 종합적인 포트폴리오를 제공하므로 이러한 선택의 과정이 더 수월해집니다.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

본 기사는 Same Sky의 Jeff Smoot에 의해 작성되었습니다.