에지 컴퓨팅 배치 시 벽면 실장 랙 인클로저 프레임워크
DigiKey 북미 편집자 제공
2026-01-07
소스에 더 가까운 위치에서 데이터 처리를 수행하는 에지 컴퓨팅 전략을 활용하려면, 기존에는 IT 장비가 없었던 환경에 필수 IT 장비를 배치해야 합니다. 그런데 이러한 장소들(소매점 창고, 강의실, 작업 현장 등)에서는 기존 데이터센터의 전용 공간, 물리적 보안, 기후 제어 조건을 제공하지 못한다는 어려움이 있습니다.
이러한 한계로 인해, 실제 배치를 담당하는 전문가들은 표준 사양 기준만으로는 배치 작업을 하기가 어렵습니다. 이 기사의 주요 목표는 바로 이러한 문제에 대한 기술적 프레임워크를 제공하는 것으로, 이러한 소규모의 통제되지 않는 영역에 대해 서비스 용이성, 물리적 보안 및 실장 면적을 우선시하는 기술 사양 프레임워크에 대해 설명합니다.
기존과는 다른 IT 배치 환경에서의 핵심 과제
에지 배치의 경우, 데이터센터 구축 시 발생하는 문제와는 다른 3가지 주요한 문제 유형이 있습니다.
- 사용 가능한 바닥 공간의 부재: 이러한 환경에서 가장 즉각적인 제약은 IT 장비를 위한 전용 바닥 공간이 없다는 것입니다. 대부분의 경우, 사용할 수 있는 유일한 방법은 수직 방향으로 공간을 이용하는 것입니다. 따라서, 장비를 보관할 때 벽면 실장 솔루션은 기존의 바닥 거치용 랙을 대체할 수 있는 유용한 대안입니다.
- 통제되지 않는 물리적 보안: 데이터 센터는 출입이 통제되는 안전한 시설입니다. 반면 에지의 위치는 고객, 일반 직원, 학생 등에게 개방되어 있는 경우가 많기 때문에, 보안 위험이 존재합니다. 이러한 환경에서, 오픈 프레임 랙은 네트워크 스위치, 서버, 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템이 실수로 중단되거나 악의적으로 변조되거나 도난당할 수 있기 때문에 위험합니다.
- 통제되지 않는 환경 및 액세스: 에지 위치에는 일관된 서비스 액세스 및 전용 냉각 기능이 부족합니다.
- 기후: 이러한 IT 배치에는 냉각 시스템이 없습니다. 따라서, 먼지, 주변 공기, 온도의 변화가 장비에 영향을 미칠 수 있습니다. 인클로저 자체에서 패시브 환기를 통해 열 부하를 관리할 수 있어야 합니다.
- 액세스: 이러한 방식으로 랙을 배치하면, IT와 관련되지 않은 물체들이 서비스를 방해하여 어려움을 겪을 수 있습니다. 기술자가 장비의 뒷면에 접근할 수 없는 경우, 서비스 시간이 길어지면 총 소유 비용(TCO)이 증가합니다.
솔루션으로서 벽면 실장 인클로저의 역할
권장되는 해결책은 개방형 프레임 브라켓 대신 완전히 밀폐된 잠금식 캐비닛을 사용하는 것입니다. 간단한 벽걸이 브라켓은 패치 패널을 고정할 수 있지만, 핵심적인 에지 문제를 해결하지는 못합니다. 보안을 제공하지 않으며, 공기 흐름 관리 성능과 케이블 정리 기능이 부족합니다.
대신 맞춤형 벽면 실장 인클로저가 독립형 마이크로 데이터 센터로 작동합니다. 이 제품은 하나의 솔루션으로 3가지 문제를 모두 해결할 수 있는 고강도의 강철 장치입니다.
- 장비를 바닥에서부터 안전한 벽으로 옮겨 줍니다.
- 잠금식 강철 도어와 측면 패널을 통해 무단 접근을 방지합니다.
- 장비는 먼지와 이물질로부터 보호되며, 통풍형 패널을 통해 공기의 흐름이 관리됩니다.
따라서 이러한 인클로저의 선택은 단순한 U-높이 요구 사항 이상의 기술적인 결정입니다.
인클로저 선택을 위한 3가지 사양 기준 프레임워크
성공적인 배치는 올바른 기능을 지정하는 데 달려 있습니다. 조달과 관련된 흔한 실수로 인해 비용을 낭비하지 않으려면, 다음 세 가지 질문에 대한 답을 준비해야 합니다.
- 깊이: 설치하려는 부품 중 가장 깊이가 깊은 부품(예: 서버 또는 UPS)의 최대 깊이는 얼마인가요?
- 보안 및 액세스: 액세스 제어 요건은 무엇이며, 어떤 사람의 액세스를 막아야 하나요? 장비를 설치한 후, 기술자가 이에 대한 서비스를 어떻게 제공하나요?
- 크기 및 하중: 확장 공간을 포함하여 필요한 총 U-공간은 얼마이며, 모든 부품의 총 무게는 얼마인가요?
사양 기준 1: 부품의 깊이 분석
조달 과정에서 흔히 발생하는 실수는 인클로저의 내부의 사양과 비교하여 부품의 깊이를 확인하지 않는 것입니다. 선택한 캐비닛에 비해 너무 깊은 깊이의 부품을 선택하는 실수를 하는 경우, 이로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 먼저 깊이가 가장 깊은 부품을 측정한 다음, 그에 맞는 인클로저를 선택해야 합니다.
벽면 실장 인클로저는 일반적으로 깊이에 따라 그룹화됩니다.
- 스위치 깊이(얕음): 일반적으로 16.5인치 깊이의 소형 인클로저로, 패치 패널 및 표준 네트워크 스위치와 같이 얕은 장비용으로 설계되었습니다. 간단한 네트워크 드롭의 경우 그림 1과 같이 얕은 랙(예: Eaton Tripp Lite SmartRack SRW6U)을 선택하는 것이 적합합니다.
그림 1: 대표적인 스위치 깊이(얕음) 인클로저인 SmartRack SRW6U의 분해도(이미지 출처: Eaton)
- UPS 깊이(중간 깊이): 이 그룹의 깊이는 20.5인치 ~ 24.5인치로 다양한 용도를 위한 실용성을 제공합니다. 이 추가 공간은 대부분의 랙 실장 UPS 시스템과 더 깊은 곳에 설치되는 대형 PoE 스위치를 수용할 수 있습니다. U-높이가 동일하더라도, 이 차이는 여전히 중요합니다. 예를 들어, 그림 2에는 스위치가 많은 구축에 적합한 20.5인치 깊이를 제공하는 SmartRack SRW18US와 UPS 시스템에 필요한 추가 공간을 수용하기 위해 24.5인치까지 확장되는 SmartRack SRW18USDP가 표시되어 있습니다.
그림 2: SmartRack SRW18US 벽면 실장 인클로저의 주요 부품 및 기능(이미지 출처: Eaton)
- 서버 깊이(깊음): 에지 배치 시에는 서버가 필요하지 않은 경우가 많지만, 서버가 필요한 경우 이 등급의 인클로저를 사용할 수 있습니다. 1U 서버가 필요한 경우 '서버 깊이'의 인클로저가 필요합니다. 예를 들어 SmartRack SRW12US33G(그림 3)는 최대 32.5인치의 장치 깊이를 제공하여 1U 서버를 수용할 수 있는 몇 안 되는 벽면 실장 솔루션 중 하나입니다.
그림 3: SmartRack SRW12US33G 벽면 실장 인클로저의 부품을 보여주는 분해도(이미지 출처: Eaton)
사양 기준 2: 보안, 가시성 및 서비스 액세스 분석
깊이를 확인한 다음에는 장비를 어떻게 고정하고 서비스를 제공할지에 대해 고려해야 합니다.
- 물리적 보안 및 규정 준수: 공공장소에서는 인클로저가 주요 물리적 보안 조치입니다. 이 기사에 등장하는 모든 Eaton Tripp Lite 인클로저는 고강도 강철로 제작되었으며, 도어와 측면 패널에 잠금 기능이 제공됩니다. 이는 PCI DSS(결제카드 산업 데이터 보안 표준)와 같은 규정 준수 표준의 일부로, 물리적 장비와 미디어를 보호하는 중요한 기능입니다.
- 가시성과 심미성: 고강도 강철 도어는 안전성을 제공하지만, 육안 검사가 불가능해집니다. 이를 위해, SmartRack SRW12USG와 같은 'G' 모델에는 깨지지 않는 투명 아크릴 전면 창이 있습니다. 그림 4는 전면에 아크릴 창이 있는 모델을 보여줍니다. 이 기능을 통해 잠금 상태를 유지하는 동시에 한 눈에 모니터링할 수 있으며, 팬 잡음을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 또한 심미성은 병원이나 현대식 사무실과 같은 환경에서 중요한 요구 사항입니다. 이러한 경우, 그림 5의 SmartRack SRW6UW와 같은 모델은 주변 환경과 어울리도록 흰색 파우더 코팅 마감으로 제공됩니다.
그림 4: SmartRack SRW12USG, 육안 검사를 위한 아크릴 전면 창 제공(이미지 출처: Eaton)
그림 5: SmartRack SRW6UW, 미관을 고려한 설치를 위한 화이트 마감 옵션 제공(이미지 출처: Eaton)
- 서비스 액세스 및 TCO: TCO에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 얼마나 쉽게 서비스를 제공할 수 있는지입니다. SmartRack SRW12U와 같은 고정식 후면 고정형 인클로저는 처음에는 구매 비용이 저렴하지만, 기술자가 랙에서 장비를 제거해야 하는 경우가 많기 때문에 서비스가 어려울 수 있습니다. 약간의 추가 비용을 더해서 SmartRack SRW12US 및 SRW18USDP(그림 6)와 같은 힌지형 후면의 캐비닛을 선택하는 것이 권장됩니다. 이러한 모델을 사용하면 캐비닛 본체 전체를 벽에서 분리할 수 있어, 후면 패널과 케이블에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 기능은 서비스 시간에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
그림 6: SmartRack SRW18USDP, 서비스 시간 및 TCO를 절감할 수 있도록 설계된 힌지형 후면 인클로저(이미지 출처: Eaton)
사양 기준 3: U-높이, 무게 및 부하 용량 계산
마지막으로, 깊이 및 액세스 요구 사항을 확인한 후에는, 총 크기와 하중을 계산해야 합니다.
- U-높이: 'U'는 수직 공간의 표준 단위인 1.75인치입니다. 현재 모든 장비의 총 U-높이를 계산해야 합니다. 향후 확장과 부품 간의 공기 흐름을 개선하기 위해 25% ~ 50%의 U-공간을 더 추가하는 것이 좋습니다. 5U 장비의 경우, 6U 랙(예: SRW6U)은 최소한의 확장 공간을 제공하는 반면, 12U 랙(예: SRW12USG)은 넉넉한 공간을 제공합니다.
- 무게 및 하중 용량: 벽은 인클로저와 그 안에 설치된 모든 장비의 무게를 안전하게 지탱할 수 있어야 합니다.
- 인클로저 용량: 랙의 정격 하중을 확인해야 합니다. SRW6U의 정격 하중은 200파운드, 더 큰 SRW18USDP의 정격 하중은 250파운드입니다.
- 벽 무결성: 이 용량은 벽의 구조적 품질에 따라 달라집니다. 표준 벽면 스터드 배치를 위해, 이 모든 인클로저에는 16인치 간격의 실장 구멍이 있습니다. 인클로저를 안전하게 유지하려면, 건물의 스터드 또는 적절한 콘크리트 구조물에 볼트로 고정해야 합니다.
결론
IT 인프라를 에지 위치로 이전하는 경우에도 보안, 신뢰성, 서비스 가능성을 그대로 유지할 수 있습니다. 조직이 객관적이며 해당 시설에 초점을 맞춘 사양의 방식을 사용하면, 배치와 관련된 흔한 실수를 범하지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면, 맞춤형 벽면 실장 인클로저가 필요합니다. 조직은 먼저 장치 깊이 확인, 보안 및 액세스 기능 평가, 그리고 마지막으로 U-높이 및 하중 용량 확인이라는 3가지 프레임워크에 따라, 어느 위치에서나 자신감 있고 안전하게 IT 인프라를 배포할 수 있습니다. 이러한 단계를 통해, 평범한 공간도 안전하고 유용한 마이크로 데이터 센터로 탈바꿈시킬 수 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.