기사 및 블로그

우주에서 신선한 음식을 먹고 싶으신가요? NASA의 LED 활용

NASA에서는 LED 조명을 활용하여 우주식을 더욱 구미에 맞게 만드는 방법을 찾았습니다.

미네소타 주립대학과 DigiKey가 COVID-19용 인공 호흡기를 신속하게 설계한 방법

미네소타 주립대학과 DigiKey가 협업을 통해 COVID-19 환자를 위한 시중 판매용 인공 호흡기를 신속하게 출시한 방법에 관한 내용입니다.

TDK-Lambda의 PFH500 전력 모듈을 사용하여 열악한 환경용 전력 설계 게시 날짜: 2020-03-19

TDK-Lambda의 PFH500 전력 모듈은 열악한 환경에 대한 산업 설계 기준을 충족합니다.

IO-Link에 대한 기본 사항과 IO-Link를 사용하여 산업용 IoT를 지원하는 방법 게시 날짜: 2020-01-15

IO-Link를 이해하고 적용하여 효과적이고 비용 효율적으로 배포하고 IIoT 응용 분야에서 지능형 센서 및 액추에이터와 통신합니다.

센서를 추가하기 전 드론 설계 트레이드오프 이해 게시 날짜: 2019-11-19

센서를 드론에 추가하려면 전력 소비, 기능, 비용을 신중하게 조율해야 하지만, 몇 가지 적합한 옵션이 있습니다.

전력 관리 시스템의 인공 지능: 플랜 B란? 게시 날짜: 2019-10-17

전원 공급 장치 PoL에는 설계자가 경우에 따라 AI 기반 전력 시스템을 백업하는 데 사용할 수 있는 MPPT, 원격 센서 모니터링, GaN 트랜지스터 등과 같은 옵션이 있습니다.

Power Modules and Devices to Support Intermediate Bus Architecture Designs 게시 날짜: 2012-05-01

Almost three decades ago, the "brick" DC/DC converter power module was developed, which eventually led to the distributed power architecture (DPA) becoming the de facto standard for point of load (POL) designs.

An Engineers Guide to Power Inverters for Solar Energy Harvesting 게시 날짜: 2012-04-04

Home energy systems based on renewable sources, such as solar and wind power, are becoming more popular among consumers and will gain increasing support from governmental bodies.

Flow Sensors Calculating Volumetric Flow and Mass Flow 게시 날짜: 2012-03-29

Flow sensors are used to measure flow velocity, volumetric flow rate, or mass flow of a liquid or gas. Mass flow for gases is specified in units of standard liters per minute (slm) or standard cubic centimeters per minute (sccm).

Distributed Power Architecture DPA Choices Using Power Modules 게시 날짜: 2012-03-06

What once was a straightforward act of transforming an AC waveform into a DC source to power downstream devices is now greatly affected and driven by the power grid to maximize its available power.

AC/DC Power Module Line Filtering 게시 날짜: 2012-01-17

Powerline filters protect expensive circuitry from potentially damaging power surges, as well as protecting the AC line from excessive noise conducted back into it from a noisy power converter.

Challenges and Solutions to Powering DSPs ASICs and FPGAs Using Power Modules 게시 날짜: 2012-01-10

Modular, high-density POL (point-of-load) power DC/DC converters have some excellent advantages over other power management architectures.

Conducted and Radiated Emissions Reduction Techniques for Power Modules 게시 날짜: 2011-12-27

DC/DC converters are a great high-frequency noise source. Designers must take careful steps to minimize and contain this noise near and around the converter to keep it from affecting other system components or the AC mains.

Optimal Power Management Techniques in Energy Harvesting Designs 게시 날짜: 2011-11-30

Battery size constraints in energy harvesting systems necessitate creativity and innovation in order to maximize efficiency of the power source.

LowCost Ambient Light Sensor ALS Solutions Using Analog Output Devices 게시 날짜: 2011-11-10

Ambient light sensor (ALS) products are quickly becoming one of the most effective solutions for power management and display quality enhancement in electronic products and systems.

Focus on Power Module Margining and Pre-Bias Startup Features 게시 날짜: 2011-10-18

As newer applications and systems tend to have multiple voltages to power DSPs, µCs, FPGAs, and ASICs, modern power supply designs must be able to control how and when these voltages ramp to their final values after the power switch is activated.

Humidity Sensors and Signal Conditioning Choices 게시 날짜: 2011-10-13

Relative humidity (RH) is defined as the ratio of the partial pressure of water vapor (in a gaseous mixture of air and water vapor) to the saturated vapor pressure of water at a given temperature.

Proper Use of Thermal Derating Curves for Power Modules 게시 날짜: 2011-10-04

Designers using modular power converters for their systems know how critical a thermal derating curve is to the success of their design.

RTDs, PTCs, and NTCs: How to Effectively Decipher This Alphabet Soup of Temperature Sensors 게시 날짜: 2011-09-14

Need a temperature sensor for your next application? You'll first need to sort through the three-letter acronyms before arriving at any BOMs.

Environmental Sensor Solutions: Gas Detection 게시 날짜: 2011-09-08

A gas detection sensor’s function is to measure the concentration of gases. These devices have different methods to convert the gas detection element’s output to voltage.