C를 사용하여 Raspberry Pi Pico 멀티코어 마이크로 컨트롤러 기판 시작하기
게시 날짜: 2023-06-07
개발자는 RP2040 MCU용 Raspberry Pi Pico 개발 기판을 사용하여 애플리케이션을 빠르게 시작하고 실행할 수 있습니다.
ISA/IEC 보안 표준에 따라 산업용 IoT 설계를 보호하는 방법
게시 날짜: 2022-12-16
설계자는 ISA/IEC 보안 표준에 따라 NXP 마이크로 컨트롤러와 보안 소자를 사용하여 산업용 IoT 시스템을 보호할 수 있습니다.
DS28E30 1-Wire ECDSA 보안 인증 장치를 사용하여 소형 공간에 FIPS-186 인증 끼워넣기
소형 1-Wire ECDSA IC를 사용하면 공간이 매우 제한된 내장형 응용 제품에서 빠르고 효율적으로 고급 FIPS-186 인증을 구현할 수 있습니다.
Silicon Labs의 EFM32 마이크로 컨트롤러를 사용하여 에지 기반 IoT 설계 시 보안 및 저전력 요구사항을 효과적으로 충족할 수 있습니다.
Renesas RZ/V2 계열 MPU를 사용하여 비전 인지 시스템 설계 가속화
게시 날짜: 2022-09-29
Renesas RX/V2 MPU를 사용하면 설계자가 DRP-AI 하드웨어 가속기를 통해 비전 인지 시스템을 크게 가속화할 수 있습니다.
머신러닝 초보자 및 전문가에게 모두 유용한 STM32 에코시스템
에지에서 머신러닝을 가속화하기 위한 도구 및 플랫폼은 다양합니다. STM32 에코시스템 내에는 초보자와 전문가 모두에게 유용할 만한 부분이 많이 있습니다.
STM32 마이크로 컨트롤러에서 'Hello World' 머신 러닝 모델을 실행하는 방법
게시 날짜: 2022-08-18
STM32 마이크로 컨트롤러에서 머신 러닝 응용 제품을 빠르게 시작하고 탐구하세요.
내장형 시스템 보안은 복잡하지만 구현하는 것이 어려울 필요가 없습니다. PSoC 64 마이크로 컨트롤러와 그 도구들을 살펴보면 이유를 알 수 있습니다.
OpenMV 카메라에 대한 소개.
에지 장치에서 tinyML을 활용하는 주요 사용 사례로는 키워드 탐지, 이미지 인식, 사전 유지보수 3가지를 들 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
Here’s a guide on to how to rapid prototype using MicroPython on the low-cost Raspberry Pi Pico using rshell.
Microchip ATtiny1627 Curiosity Nano 및 PIR 센서를 통한 동작 감지에 대해 간단히 살펴보고 이를 활용하세요.
내장형 시스템이 해킹되는 것을 방지하기 위해 설계자가 마이크로 컨트롤러에서 필요한 최소 세 가지 보안 기능이 있습니다.
A4964KJPTR-T 전용 모터 드라이버 IC를 사용하여 BLDC 모터 애플리케이션을 빠르고 효율적으로 시작하고 실행할 수 있습니다.
STMicroelectronics의 B-L4S5I-IOT01A 디스커버리 IoT 노드를 사용하여 IoT 연결 장치 시제품을 빠르고 간단하게 제작하는 방법입니다.
B-L4351-IOT01A STM32L4S5I는 첨단 응용 제품에 걸친 광범위한 응용 제품에 대한 지원을 제공하는 개발 기판입니다.
Espressif Systems의 ESP32 마이크로 컨트롤러와 관련 모듈 및 ESP-IDF에서 IoT OTA 펌웨어 업데이트 실행을 단순화하는 방법
디지털 절연기를 사용했다면 제 테스트 장비가 보호되었을 것입니다. 회로가 오작동하거나 잘못된 연결을 하는 경우 디지털 절연기를 사용하여 테스트 장비를 보호하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
A4964 기반 BLDC 컨트롤러에서 원격 측정의 사소한 문제는 레지스터를 프로그래밍할 때 규격서를 재확인하는 것의 중요성을 보여줍니다.
IoT 장치를 위한 전문가용 디버깅 도구 및 기술을 사용하여 설계자 및 애호가들이 개발 시간을 크게 줄일 수 있습니다.