DigiKey Marketplace 성공 스토리 - Maple Systems

2019년 DigiKey는 모든 업계의 엔지니어, 기술 담당자, 일반 소비자가 필요한 전자 및 기술 제품을 한 곳에서 찾을 수 있도록 Marketplace를 오픈했습니다. 이 블로그 시리즈에서는 DigiKey의 판매 및 유통 프로그램을 체험한 공급업체의 경험담을 중점적으로 다룹니다.

이번 성공 스토리에서는 2019년에 DigiKey 제품 제조업체로 합류하여 Marketplace 프로그램에 참여하고 있는 Maple Systems를 소개합니다. Maple Systems의 영업 부문 이사인 Diane Callahan이 DigiKey와 협력을 통해 얻은 경험에 대해 이야기합니다.

저는 Maple Systems의 영업 담당 이사인 Diane Callahan입니다. Maple Systems는 산업 및 자동화 응용 분야를 전문으로 하는 다양한 OEM, 시스템 통합업체, 부가 가치 재판매 업체에게 HMI, 산업용 PC 및 PLC를 판매합니다. 첫해 2만 달러를 밑돌던 당사의 매출은 매년 두 배 이상 증가하여 2023년에는 20만 달러를 넘어섰습니다.

Marketplace 포털을 통해 신속하게 부품 번호를 추가하고 업데이트할 수 있습니다. DigiKey에서 제공하는 템플릿을 사용하면 필요한 기능과 특성을 쉽게 추가할 수 있습니다. 저희 계정 담당자는 최고의 실력을 갖추고 있으며 문제가 발생하면 언제나 기꺼이 도움을 주고 해결해 줍니다. DigiKey와의 파트너쉽은 판매 유입 경로 구축에 큰 도움이 되었으며, Maple Systems나 우리가 하는 일에 대해 전혀 몰랐던 미국 전역의 기업들에게 당사의 제품을 소개할 수 있는 기회가 되었습니다. DigiKey는 현재 당사의 10대 판매 채널 협력사 중 하나입니다.

재고가 부족하거나 주문이 접수되었을 때 수신되는 자동 이메일 알림을 통해 제품 관련 현황을 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 사용이 쉬운 포털을 통해 주문을 신속하게 처리할 수 있습니다. 공급하는 제품을 우리가 조절할 수 있고 가격과 재고가 빠르게 업데이트되며, DigiKey 고객에게 또 다른 훌륭한 제품을 제공할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

작성자 정보

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum