반도체 제조 분야가 직면한 보안 과제 및 효과적인 대응 방안
2025-11-13
머리말: 최근 반도체 제조 분야에서 멀웨어 대응이 중요한 이유
반도체는 스마트폰과 자동차부터 산업 장비에 이르기까지 수많은 제품의 핵심이 되는 전략적 리소스입니다. 최근 전 세계적으로 반도체 공급 부족이 지속되고 지정학적 긴장이 고조되고 있어, 제조 라인의 안정적인 운영이 국가적인 차원에서 중요한 문제로 부상하고 있습니다.
그러나 많은 반도체 생산 환경은 여전히 에어갭 상태이거나 독립형 시스템에 의존하기 때문에, 기존의 클라우드 기반 보안 솔루션을 배포하는 것은 비현실적입니다. 그 결과, USB 플래시 드라이브나 유지보수용 PC를 통한 멀웨어 침투 위험이 심각하고 증가하는 위협으로 부상하게 되었습니다.
그림 1: 클라우드 기반 보안 솔루션이 없는 산업은 USB 플래시 드라이브를 통한 멀웨어 감염 위험 위험에 지속적으로 노출되어 있습니다(이미지 출처: Hagiwara Solutions).
멀웨어 감염으로 인한 영향 및 재정적 손실
멀웨어는 기업에 막대한 손실을 초래할 수 있으며, 그 예는 다음과 같습니다.
- 대만 - TSMC(2018년): 공급망을 통한 멀웨어 감염으로 생산 라인의 일부가 중단되었습니다. 재정적 피해 금액 추정치는 약 2억 5천만 달러였습니다(출처: Bloomberg).
- 독일 - 제조업 부문(2020년): 랜섬웨어 공격으로 인해 여러 공장이 가동을 중단했으며, 각 사고당 평균 손실액은 1,700만 유로로 추정됩니다(출처: Allianz Risk Barometer).
- 일본(2023년): IPA의 보고서에 따르면, 제조업 부문의 사이버 사고는 전년 대비 약 1.5배 증가했습니다(출처: IPA 백서).
- 미국 - 콜로니얼 파이프라인 사건(2021년): 주요 인프라에 대한 랜섬웨어 공격으로 전국적으로 연료 공급이 중단되었습니다(출처: FBI).
- Statista 보고서(2025년): 2025년 Statista 보고서에 따르면 제조업 부문은 2024년에 보고된 전체 사이버 공격 중 26%를 차지하며 전 세계적으로 가장 빈번하게 표적이 되는 산업 중 하나로 꼽혔습니다(출처: Statista).
|
표 1: 전 세계 기업에서 발생한 사이버 공격 사고의 산업별 분포(2019년 ~ 2024년)(출처: Statista)
표 1은 2019년부터 2024년까지 전 세계 사이버 공격 사고의 산업별 비율 분포를 나타내고 있는데, 2024년 데이터를 통해 다음 사실을 알 수 있습니다.
- 제조업 부문이 전체 보고된 사고 중 26%로 가장 높은 순위에 올랐습니다.
- 금융 및 보험 부문이 23%로 그 뒤를 이었습니다.
- 전문가, 비즈니스 및 소비자 서비스 부문이 18%로 세 번째로 많은 부분을 차지했습니다.
특히 제조업 부문은 2019년 8%에서 2024년 26%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 디지털 혁신의 가속화와 글로벌 공급망의 복잡성 증가로 인해 제조업 분야의 취약성이 점점 더 커지고 있음을 드러냅니다.
그림 2: 제조 부문에서 멀웨어 감염 사례가 늘어나고 있습니다(이미지 출처: Hagiwara Solutions).
반도체 제조 환경의 고유한 보안 과제
오프라인 시스템의 존재
반도체 제조 장비는 외부 네트워크와 분리된 고립된 환경에서 작동하는 경우가 많습니다. 따라서 클라우드 기반 또는 인터넷에 연결된 바이러스 백신 솔루션은 일반적으로 이러한 설정에서 적용하거나 사용할 수 없습니다.
유지관리 및 시스템 업데이트 중 위험 요소
외부 벤더에서 들여온 랩톱이나 USB 플래시 드라이브가 멀웨어 감염의 원인이 되는 경우가 많았습니다. 독립형 시스템은 탐지 지연으로 인해 광범위한 영향이 발생할 위험이 높아지므로 특히 취약합니다.
SEMI 표준에 따른 보안 요구 사항
2022년, 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 장비 제조업체와 반도체 팹 모두에게 멀웨어 보호 책임을 의무화하는 두 가지 주요 표준인 SEMI E187과 SEMI E188을 발표했습니다. 이러한 표준은 반도체 공급망 전반에 걸쳐 멀웨어에 대한 강력한 대응책의 필요성을 강조합니다.
SEMI란 무엇인가요?
SEMI의 개요 및 역할
SEMI(국제반도체장비재료협회)는 반도체 및 전자제품 제조 공급망을 대표하는 글로벌 산업 협회입니다. SEMI는 국제 SEMI 표준 개발, SEMICON과 같은 글로벌 전시회, 통계 연구 및 인력 개발 이니셔티브를 통해 산업의 발전과 기술 혁신을 지원합니다.
전 세계에 지역 사무소를 두고 있는 SEMI는 회원사들이 서로 협업하고 모범 사례를 공유하도록 지원합니다. 최근에는 사이버 복원력에 중점을 두어 SEMI E187 및 E188과 같은 사이버 보안 표준을 발표하고, SMCC(스마트 제조 커뮤니티 컨소시엄)와 같은 전문 커뮤니티를 육성하고 있습니다.
목적 및 배경
SEMI는 장비 제조업체, 재료 제조업체 및 팹 전반의 상호 운용성, 안전, 품질 및 조달 표준화와 같은 반도체 분야의 산업 간 과제를 해결하기 위해 설립되었습니다. SEMI는 광범위한 글로벌 회원 네트워크를 활용하여 표준화, 글로벌 전시회 및 인재 개발을 통해 공급망 전반의 효율성과 투명성을 향상시킵니다.
2018년부터는 사이버 보안 위험의 증가에 대응하기 위해 이에 대한 노력을 가속화했습니다. E187/E188과 같은 사이버 보안 관련 표준을 발표하고, SMCC와 같은 분야 간 이니셔티브를 구성하기도 했습니다.
SEMI 지침의 이점
- 글로벌 신뢰 및 규정 준수: 기업은 품질, 안전 및 상호 운용성에 대해 세계적으로 인정받는 표준을 준수하고 있음을 입증함으로써 국제 시장에서의 신뢰도를 강화할 수 있습니다.
- 비즈니스 기회 증가: 많은 선도적인 팹 및 OEM은 조달 조건으로 SEMI 규정 준수를 요구하며, 이러한 표준을 충족하면 입찰 및 계약에 대한 기회가 확대됩니다.
- 더 빠른 장비 통합: 공통 사양을 준수하면 승인 테스트와 시스템 통합이 더 원활해져 배포 시간이 단축되고 오류가 최소화됩니다.
- 장기적인 비용 절감: 사양 불일치로 인한 재설계 및 개조 위험을 줄여 유지보수 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
- 규제 및 감사에 대한 준비 간소화: 기업이 안전, 환경 및 사이버 보안 표준을 준수하면 규제 검사 및 감사에 더 잘 대비할 수 있습니다.
SEMI E187 및 E188의 개요 및 중요성
SEMI E187(팹 장비의 사이버 보안 사양)
- 목적: 배송 전 반도체 제조 장비의 사이버 보안 보장
- 주요 요구 사항:
- 배송 전 멀웨어 검사
- 취약성 평가
- 표준화된 보안 구성
- 배경: 장비가 멀웨어 없이 고객의 현장에 도착하도록 보장하여 다운스트림 오염 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
SEMI E188(멀웨어 없는 장비 통합을 위한 사양)
- 목적: 생산 현장에서 장비 설치 및 유지보수 시 멀웨어 감염 방지
- 주요 요구 사항:
- 유지관리 활동 전후의 필수 멀웨어 검사
- 모든 외부 미디어 스캔(예: USB 드라이브)
- 추적 가능성과 책임성 보장을 위한 로깅 및 보고
- 배경: 외부 벤더 또는 유지관리 활동을 통해 유입되는 위협으로부터 팹 운영을 보호하기 위해 설계되었습니다.
SEMI 지침이 중요한 이유
반도체 제조는 24시간 연중무휴로 운영되기 때문에 단 1시간의 다운타임도 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 SEMI 표준은 사이버 보안 대비에 대한 최소한의 기준을 제시합니다. 규정을 준수하지 않을 경우, 운영상의 위험이 증가할 뿐만 아니라 글로벌 비즈니스 거래에서 신뢰성을 잃을 수도 있습니다.
SEMI 표준과 백신 USB3 간의 부합성
Hagiwara Solutions의 Vaccine USB3(그림 3)는 생산 공장, 연구 실험실, 의료 기관에서 흔히 볼 수 있는 오프라인 또는 독립형 시스템에서 사용하도록 설계된 멀웨어 검사 도구입니다. 대상 시스템에 사전 소프트웨어 설치나 구성 변경 없이도 온디맨드 멀웨어 검사를 수행할 수 있습니다.
그림 3: Hagiwara Solutions의 Vaccine USB3는 사전 소프트웨어 설치나 구성 변경 없이 스캔할 수 있는 독립형 멀웨어 스캔 도구입니다(이미지 출처: Hagiwara Solutions).
Vaccine USB3는 이러한 고유한 기능을 통해 특히 표 2에 표시된 영역에서 SEMI 표준을 준수하는 데 직접적으로 기여할 수 있습니다.
|
표 2: Vaccine USB가 SEMI 표준 준수에 기여하는 방법
Vaccine USB3의 주요 특징과 SEMI 표준 준수에 대한 기여
설치 필요 없음
Vaccine USB3는 사용하기 전에 소프트웨어 설치나 시스템 구성이 필요하지 않습니다. 사용자는 장치를 대상 시스템에 연결하고 USB 자체에 저장된 내장 스캔 소프트웨어를 실행하기만 하면 됩니다. 이를 통해 USB 장치에서 직접 멀웨어를 탐지, 격리, 제거할 수 있습니다.
스캔 결과는 장치의 LED 시스템을 통해 표시됩니다(그림 4).
- 빨간색 LED: 감염 감지됨
- 파란색 LED: 멀웨어가 발견되지 않음
그림 4: 파란색 LED는 멀웨어 감염이 발견되지 않았음을 나타내며 빨간색 LED는 멀웨어 감염이 있음을 나타냅니다(이미지 출처: Hagiwara Solutions).
네트워크 연결이 필요 없으므로, 완전히 오프라인인 환경에서도 온디맨드 방식으로 도구를 작동할 수 있습니다. 따라서 보안상의 이유로 시스템이 외부 네트워크와 에어갭이 있는 경우가 많은 반도체 제조 공장 및 주요 인프라 시설에서 사용하기에 이상적입니다.
유연한 라이선스 모델
하나의 백신 USB3를 사용하여 여러 엔드포인트에서 멀웨어 검사를 수행할 수 있으므로, 많은 수의 오프라인 또는 독립형 장치를 관리하는 조직에 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다.
고정밀 고속 스캔
최신 멀웨어 정의는 인터넷이 연결된 PC에 연결하여 Vaccine USB3에 사전 로드할 수 있습니다. 이 도구는 업데이트된 정의를 사용하여 알려진 멀웨어와 알려지지 않은 멀웨어를 모두 정확하게 탐지할 수 있습니다. 스캔 효율성을 높이기 위해, 사용자는 다음과 같은 다양한 모드를 구성할 수 있습니다.
- 차등 스캔(변동된 항목만 스캔)
- 타이머 기반 스캔
- 대상 스캔 범위 설정
이러한 유연한 스캔 옵션은 현장별 운영 요구 사항에 맞게 도구를 조정하는 데 도움이 됩니다.
로깅 기능
검사 결과는 자동으로 Vaccine USB3 장치에 로그 파일로 저장됩니다. 또한 이 도구는 하드웨어 구성 및 설치된 소프트웨어를 포함하여 스캔한 시스템에서 자산 정보를 기록할 수 있습니다. 이 이중 로깅 기능을 통해 조직은 오프라인 환경에서는 관리하기 어려운 독립형 시스템의 기본적인 자산 관리를 수행할 수 있습니다.
보고 기능: SEMI 표준 준수를 위한 강력한 지원
자동 생성:
스캔이 완료되면, Vaccine USB3가 검사 결과를 요약한 보고서를 자동으로 생성합니다.
보고서 내용:
- 스캔 날짜 및 시간
- 대상 시스템 정보(호스트 이름, OS 버전 등)
- 탐지된 멀웨어의 세부 정보(이름, 유형 및 처리 결과)
- 사용된 멀웨어 정의 파일의 버전
- 검사 결과 요약(안전 / 조치 필요)
형식:
보고서는 PDF 형식 또는 기타 인쇄 가능한 파일 형식으로 저장할 수 있어, 유연하게 문서화할 수 있습니다.
SEMI 표준과의 관계:
- SEMI E187: 배송 전 검사에 대한 증거로 보고서를 첨부하여, 고객과 규제 감사관이 요구하는 책임을 이행할 수 있도록 지원합니다.
- SEMI E188: 보고서를 유지관리 기록용으로 보관할 수 있어, 공장 환경의 내부 감사 및 사이버 보안 평가를 위해 사용할 수 있습니다.
이점
- 추적 가능성 관리 간소화(종이 기반 및 디지털 형식 모두 지원)
- 고객 및 감사자에 대한 책임성 강화
- 운영자 간의 손쉬운 정보 공유
- 보고서 제출을 의무화하여 벤더 계약의 보안 요구 사항 표준화 가능
Vaccine USB3 멀웨어 진단 보고서 샘플(그림 5)
그림 5: Vaccine USB3 멀웨어 진단 보고서의 예시(이미지 출처: Hagiwara Solutions)
도입의 이점: 장비 제조업체 및 팹의 관점에서
장비 제조업체
- 배송 전 검사 시 SEMI E187 요구 사항을 충족하여 고객 신뢰도 향상
- 배송 후 문제 발생 감소로 지원 및 보증 비용 절감
- 글로벌 표준 준수를 입증하여 국제 시장에서의 경쟁력 향상
반도체 팹
- 유지보수 활동 중 감염 위험 최소화
- SEMI E188을 준수하는 운영 프레임워크 구축
- 멀웨어 인시던트로 인한 생산 라인 다운타임 가능성 감소
- 벤더 계약에 보고서 제출 조항을 통합하여 보안 요구 사항 표준화
결론 및 배포 관련 권장 사항
반도체 제조 환경에서의 멀웨어 보호는 더 이상 선택이 아닌 필수 사항입니다. Vaccine USB3는 오프라인 환경에서 즉시 사용할 수 있는 실용적이고 설치가 필요 없는 솔루션을 제공하는 동시에 SEMI E187 및 E188 표준 준수를 지원합니다.
Vaccine USB3는 장비 제조업체와 반도체 팹 모두에게 사이버 보안 위험을 줄이기 위한 비용 효율적이고 장벽이 낮은 도구가 되며, 단 1대의 장치로 시작하여 배포할 수 있습니다. 배포는 간단하며 기존 인프라를 변경할 필요가 없습니다. 지금은 사이버 보안에 대비하기 위한 선제적인 조치를 취할 때입니다. 사고가 발생하기 전에 미리 대비하세요.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.