Digi-Key IoT

사물 인터넷 제품 선택기

사물 인터넷(IoT)을 위한 효과적인 솔루션을 만들려면 여러 가지 기능이 함께 제공되고 다양한 옵션이 지원되어야 합니다. 하드웨어를 처음부터 개발하는 경우나 최초 개념 증명을 모색 중인 경우, Digi-Key에서 이러한 필요 사항에 맞는 제품을 찾을 수 있습니다. 다양한 단일 기판 컴퓨터(SBC)를 주문할 수 있으므로 방대하면서도 계속 증가되는 확장 기판 목록과 함께 개발의 훌륭한 시작점이 됩니다. 가장 넓고 깊이 있는 범위의 무선 연결 칩 및 모듈, 커넥터 및 케이블 옵션, 모든 응용 분야를 위한 센서를 제공하는 Digi-Key는 IoT를 위한 원스톱 쇼핑몰입니다. 인터넷을 통해 사물 인터넷을 위한 제품을 주문하세요.

제품 목록

단방향 무선 통신 장치

단방향 무선 통신 장치

Digi-Key는 모든 응용 분야에 적합한 폭넓은 선택 범위의 송신기와 수신기를 제공합니다. 효율적인 무선 링크를 만들려면 적합한 Tx 및 Rx 회로망이 필요합니다. 별개의 설계를 통해 무선 링크를 만들 수도 있지만 모듈의 기능과 간단성은 증가하면서서 가격이 계속 하락하고 있습니다. 무선 통신 IC도 통합과 성능은 향상하면서 가격이 낮아지고 있습니다. 모듈의 큰 이점은 지역 통신 인증 기관에서 인증되었기 때문에 설계 및 테스트 비용이 크게 절감된다는 것입니다.

송신기

수신기

모든 RF 송신기 보기

모든 RF 수신기 보기

트랜시버/프로토콜

트랜시버/프로토콜

트랜시버는 IoT 응용 제품의 심장입니다. 대부분의 프로토콜은 서로 다른 범위 및 데이터 요구 사항을 고려하여 설계됩니다. 또 어떤 프로토콜은 작동에 필수적인 산업용 응용 제품을 위해 설계되어 신뢰성과 보안에 중점을 둡니다.

셀룰러, M2M

셀룰러, M2M

셀룰러 기능은 IoT 응용 제품을 보다 효율적으로 지원하기 위해 수년 동안 확장되어 왔습니다. 응용 제품 대부분의 데이터 요구 사항이 낮아져 4G 및 5G 기술에서 여러 다양한 비즈니스 모델과 기능을 조정하고 있습니다. 통신업체에서 제공하는 단순한 저비용 데이터 요금제에서 셀룰러는 연결 요구 사항으로 고려해야 할 사항입니다.

2G

4G

3G

SIM 카드/데이터 요금제

개발 시스템 및 SBC

개발 시스템 및 SBC

단일 기판 컴퓨터(SBC)는 IoT 내에서 점점 더 많은 응용 제품에 적용되고 있습니다. 저가형 프로세서는 리소스 사용량이 많은 응용 제품을 처리할 수 있는 역량이 계속적으로 향상되고 있으며 원격 배터리 구동식 노드에 대한 낮은 전력 요구 사항을 처리하기에 충분히 효율적입니다. Digi-Key는 홈 자동화, 의료, 스마트 시티 또는 기타 응용 분야를 위한 방대한 개발 시스템 및 단일 기판 컴퓨터를 보유하고 있습니다.

확장 기판/실드

확장 기판/실드

BeagleBone, Arduino, Raspberry Pi, Nucleo, Launchpad 및 기타 시스템에는 다양한 보조 기판이 있습니다. 이러한 기판을 사용하여 센서, 무선 애드온, 디스플레이 또는 기타 주변 장치를 간단하게 추가할 수 있습니다. 플랫폼의 빠른 성공으로 인해 제조업체들은 이러한 플랫폼을 위한 애드온 기판을 제공하는 것을 중요시해 왔습니다.

센서

센서

센서가 아날로그 세상을 사물 인터넷으로 이끌고 있습니다. 아래에 널리 사용되는 센서 옵션과 함께 Digi-Key 센서 제품 선택기에 대한 링크가 제공되어 있습니다. 완전 통합된 센서 융합 플랫폼은 IoT 플랫폼의 강점(다중 노드 원격 네트워크, 에지 컴퓨팅, 데이터 분석)을 활용하여 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 생성합니다.

연결/케이블

연결/케이블

커넥터 및 케이블 요구 사항은 응용 제품에 따라 다릅니다. 무선 설계에 적합한 커넥터/케이블 조립품을 선택하는 것은 최종 제품의 성능과 인증 모두에 매우 중요합니다. 이것이 바로 Digi-Key가 가장 광범위한 커넥터 및 케이블을 제공하는 이유입니다.

커넥터

케이블

안테나

안테나

안테나는 무선 설계에서 간과되는 경우가 종종 있지만 장치의 인증 통과 여부에 대한 결정적 요소가 되는 경우가 많습니다. 안테나 선택은 인증 제품을 위한 첫 번째 단계입니다. 가장 중요하게 고려해야 할 파라미터는 주파수와 크기이지만 안테나 배치, 접지면 설계, 방사 패턴도 설계에 적합한 안테나 선택 시 결정적인 요소입니다. Digi-Key는 다양한 안테나를 제공하므로 응용 제품에 가장 적합한 안테나를 찾을 수 있습니다.

한국어  |  English